This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:在 NoRTOS 环境中生成延迟

Guru**** 2614365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1319210/cc1310-generate-delays-in-nortos-context

器件型号:CC1310

您好

我希望在 NoRTOS 环境中生成代码延迟、以实现毫秒延迟(最大为20ms)。 造成这些延迟的原因仅是为了给我的应用中的传感器注释提供一些"稳定时间"、以及为了避免通过引入1ms 延迟来使用 R/W 运行方式来对器件进行 spaming。 我明白对我的系统的影响,这是很好的。 我处理的是最大频率为100Hz 的采样率。  

我一直在使用 CPUdelay (x*4)、其中"x"是我想要的延迟的微秒转换。 我不确定这是否是最高效的方法。 我有时会遇到问题、进行调试、其中 CCS "无法找到 CPU.h"。

欢迎提出任何建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subashan:

    在 NoRTOS 环境中、您确实可以访问 睡眠 方法、如 rfPacketTx 示例所示。

    您是否在尝试使用 usleep 时遇到问题?

    此致、

    亚瑟