This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:WiSUN 边界路由器更改链路连接超时值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1318253/cc1312r7-wisun-border-router-changing-link-connection-timeout-values

器件型号:CC1312R7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigWi-SUN

您好!

是否可以根据应用程序更改 BR 路由表的链接超时值? 例如,如果路由节点与网络断开连接,如何使路由表在10分钟后更新?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    否这是所有链接的一个值。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于它是一个全局值、我可以如何或在哪里更改它的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    这在我们当前版本的 TI Wi-SUN FAN 堆栈中有点模糊。 但是、在下一个 SimpleLink F2 SDK 中、我们会将此计时器添加到 SysConfig、以便调整超时值会容易得多。

    下一个 Simplelink F2 SDK 7.40计划于2024年2月底推出。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:
    这将是令人欢迎的补充。 SDK 是否有任何其他计划的更改?
    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    是的、计划了一些功能来帮助更快地建立和关闭网络。

    谢谢、

    M·H