This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:我们可以减少已成功连接的节点的 Wi-SUN 加入延迟吗?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1319003/cc1312r7-can-we-reduce-the-wi-sun-join-delay-of-the-nodes-that-were-successfully-connected

器件型号:CC1312R7

尊敬的 Champs:

在一些用例中、路由器节点(PN)并不是始终通电、只有边界路由器(BR)处于通电状态。 每个 PAN 最多有200个 RN。

假设 在网络完全形成后、即100%的节点成功加入网络、 则 RN 会关闭一段时间。 那么、在 FAN1.0中再次通电时、是否有方法可以将加入延迟减少到一两分钟? 如果 FAN1.1可以,请也建议。

此致、

K·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    在即将推出的 SimpleLink F2 SDK 中、我们将添加多项功能来缩短加入时间、包括首次加入和连续加入。 加入时间仍取决于跳数(因为跳2设备需要等待跳1设备才能加入)。 您对网络拓扑有什么了解吗?

    这适用于 FAN 1.0。 计划在2024年2月底发布 SLimist F2 SDK 7.40。

    谢谢、

    玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的答复。

    它是街道照明。 灯通常是一条线(街道),它们每一个都是大约30-50米的距离相邻的。 借助即将推出的 SDK 7.40、我们可以对此拓扑预期的最短联接延迟是什么?

    BR 和 RN 能否在上次成功连接后存储必要的参数,以便它们可以用来固定下一个连接?

    此致、

    K·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    范围将取决于您选择的 PHY、但我们假设范围为1km (50kbps PHY):1000m 除以40m 等于每跳25个器件。 200个设备:每跳25个设备= 8跳。

    (或体系结构仅支持最多6跳、但我们在此尝试进行一些简单的计算。)

    如果我们说每个跃点的加入时间为2分钟、则至少需要16分钟才能启动网络。 这也是一种简化方法、因为跃点越高、加入时间就越长。

    就我个人而言、网络拓扑在您所需的加入时间中听起来并不可持续。 也许您可以考虑再添加一个 BR 来减少网络中的跳数。

    (BTW 您可以使用距离估算器计算每个 PHY 的距离:

    https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    谢谢、

    M·H