This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:FCC 认证

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1319673/cc115l-fcc-certification

器件型号:CC115L
主题中讨论的其他器件: CC1175

您好!

我目前正在完成我当前的设计。 我的器件是一个在433MHz 频率下使用 CC115L 的可穿戴设备。 我的问题与 FCC 认证有关、这是我的器件所必需的。 可以通过 FCC 认证的最大输出功率是多少? 测试条件是什么? 射频 IC 输出的输出功率很重要、还是天线很重要?

谢谢。

巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    据我所知、433 MHz 频段在美国不可用。 它只适用于欧洲和其他一些国家。 在美国、它们使用915 MHz 频带 、最大 输出功率 为27dBm。  认证器件时、会测量各种参数、包括谐波、天线增益、OCW (占用的通道宽度)和其他相关因素。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HG:

    感谢您的答复、但我仔细检查了美国的法定频率、我们可以在美国自由使用420MHz 和450MHz 之间的频率。 此外、市场上还有许多具有 FCC 认证的433MHz 器件!

    此致!

    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    我们之前没有在美国使用433 MHz 频带的任何经验。 请咨询测试机构、了解所测试的参数及其限制。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HG:

    那么、您的所有433MHz 模块都没有经过 FCC 认证、对吗?

    此致!

    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    我继续深入探究、发现  CC112x/CC1175和 CC120x 器件应在460 MHz 频带下与 FCC 第90部分掩码 D 兼容。  这是从450 MHz 到470 MHz 的窄带频带。 我认为该频带的最大输出功率为2W。  

    我们没有任何经过此频段认证的 EVM。  

    此致、

    Hg