This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:TI 15.4数据正在发送...

Guru**** 2480495 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1319917/cc1352p7-ti-15-4-data-sending

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、专家!

我正在处理 TI 15.4项目、每15分钟向 Linux 网关(收集器)发送一次数据。 Linux 网关不可用时。 它将数据存储在本地。 一段时间后、当网关可用时、我想将数据发送到收集器。
如何在更短的时间内定期向收集器发送数据? (例如每个数据包的间隔为15秒)。


已配置的设置:
收集器中的报告间隔- 15分钟。

此致、

塞尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selva:

    如果您使用的是传感器示例项目、则可以在 SysConfig -> TI 15.4-Stack -> Network -> Application 中配置报告间隔、并设置报告间隔和轮询间隔。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的回复、

    如果传感器报告间隔和收集器报告间隔不同、会起作用吗?

    在这里、我们希望以不同的报告间隔将本地存储的数据(网关不可用时本地存储的数据)发送给收集器。

    例如:

    通常的报告间隔为10分钟。 但发送本地存储的数据间隔是30秒。

    有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selva:

    对于传感器和收集器、可以使用不同的报告间隔。  

    确保更改 MAX_REPORTING_INTERVAL、因为它的默认值为360 000ms (6分钟)。 您提到收集器的报告间隔为15分钟、因此应将  MAX_Reporting _interval 更改为至少15分钟 。

    对于轮询间隔参数、您需要确保收集器上的数据等于或大于传感器上的数据。  

    如果您点击 SysConfig 参数右侧的问号、您将会收到有关参数的更多信息。

    此致、

    马尔文