This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:为什么 CC112x 支持 FEC n't 本机模式?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1319905/cc1120-why-fec-isn-t-native-supported-in-cc112x

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1101

您好!

我偶然发现 CC1101超值系列支持 FEC/交错技术。 很多其他的 TI 芯片也能做到这一点。

为什么高性能 CC112x 系列没有?

是的,我知道 DN504和 FEC 的价格标签,但它是一个现代和经常使用的财产。

那么、怎么回事?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是,这是一个分配资源的例子。

    由于 CC12xx 器件支持 FEC 并且 与 CC112x 器件引脚对引脚兼容、决定重点在这些器件上实施 FEC;如果需要 FEC、客户可以选择 CC12xx 器件系列。  

    不幸的是,我不认为现在会在 CC112x 线路上实施自由经济联合体。

    此致、

    扎克