This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:IAR 构建的 host_test 将输出意外的 Tx 功率

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1320892/cc1354p10-host_test-built-by-iar-outputs-unexpected-tx-power

器件型号:CC1354P10

 由 IAR 构建的 LP_EM_CC1354P10_1的 host_test 示例具有意外的 Tx 功率、CCS 版本是正常的。

IAR 版本:9.32.1

SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

电路板:LP_EM_CC1354P10_1修订版 A

为了验证 Tx 功率、我将 SmartRF Studio 和 host_test 与之相比、SmartRF Studio 和 CCS 版本 host_test 都具有正常的 Tx 功率(5dBm 设置下为4.3dBm)、但 IAR 构建的 host_test 仅在同一设置下具有-18dBm 的 Tx 功率。

SmartRF Studio、BLE 模式、连续 Tx 未调制、5dBm:

host_test 由 IAR 构建、使用 Ext_Set HC44xPowerCmd 将 Tx 功率设置为5dBm、然后执行 HCI_EXT_ModemTestTxCmd:

host_test 由 CCS 构建、BTool 中的设置相同

IAR 项目似乎没有正确构建、但我找不到问题所在。

BTW、我认为 SDK 中的 hexfile 是由 IAR 构建的、其行为与 IAR 中重新构建的行为相同。

谢谢、请帮助了解造成这种差异的根本原因。

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    我们将检查我们是否可以复制在最新 SDK 中看到的内容。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    我们一直在重现此问题并提交错误请求单。

    由于 CCS 版本可以正常工作、我认为这不紧急。

    感谢报告。

    此致、

    马尔文