This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:数据表指出它可以在1.8电源电压下工作、但在输入电压为1.8V 时无法工作

Guru**** 2536310 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1322328/lpstk-cc1352r-the-datasheet-says-that-it-can-work-at-1-8-supply-voltage-but-it-doesn-t-work-when-the-input-voltage-is-1-8-v

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

您好、TI 团队:

我有一个关于 LPSTK-CC1352R 的问题。 我将其与 LaunchPad CC1352R 配合使用、并具有传感器收集器示例。 问题是器件 LPSTK-CC1352R 仅在3.3V 下工作、但我希望它在1.8V 下工作。是否必须进行任何其他设置。 一位 TI 专家告诉我这是由于设计因素造成的、但如果 TI 团队可以建议我使用任何其他可在1.8V 电压下运行并支持低于1GHz 网络的传感器模块、

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1352R 可以在低至1.8V 和高达3.8V 的电压下运行、这是正确的。  

    LPSTK-CC1352R 设计为通过两节 AAA 电池与所有传感器配合工作。

       LPSTK-CC1352R 可以仅在1.8V 的电压下运行应该不用太多的工作量、但我们没有任何可用的模块参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW、

    我理解数据表中说它可以在低至1.8V 的电压下工作、但当我实际尝试相同的操作时、它无法工作。 这就是我需要另一个频率低于1GHz 并可在1.8V 电源下运行的 TI 传感器模块的原因。

    谢谢!

    此致、

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以使用 LaunchPad 平台、并通过连接外部电源在1.8V 下对其进行测试。

    我们为演示板选择3V 的一个原因是使接口电压电平保持相似、否则在对3V 电平源进行编程并在1.8V 下运行时可能会出现不同的电压电平问题。