This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:同步串行模式下的数据错误

Guru**** 2480255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1320735/cc1120-data-error-in-synchronous-serial-mode

器件型号:CC1120

您好!

我们要将 CC1120替换到以9.6ksps、20kHz 带宽和2.4KHz 偏差的 MSK 调制模式运行的传统设计中。 发送的数据采用带有起始位和停止位的 UART 样式字节的形式。 与 CC1120的链接在大部分时间都运行良好、但偶尔会在消息中给出位错误。 发生这些错误时、似乎 Rx 数据时钟未对齐。 我们确实注意到、在消息的开头添加几个空字节会产生更多错误、并且可能会使时钟恢复发生故障。 目前我们只有1个空字节、这不会干扰 RX 消息的早期部分、但仍然会出现超过~60字节的消息错误。

您能不能就我们可能做错了什么事提供建议、谢谢!

附件具有我们正在使用的设置。

BP

e2e.ti.com/.../9.6kbps_5F00_2GMSK_5F00_Deviation2.4KHz_5F00_20KHzBW_5F00_B.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、您好、

    我们将在星期一探讨您的问题。

    您是否可以发布 UART 的逻辑竞赛、包括成功和失败的情况?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    谢谢你的答复。 我们正在接收 UART 消息字节、它们是奇偶校验、1个起始位和2个停止位。

    消息每1秒发送一次、从消息"0"开始、一直发送到消息"E"、然后在从消息"0"到"E"的周期内再次重复。

    附件是从 RX 侧通过端子捕获的结果、显示消息"7"已损坏时、显示第二个实例正常时。 这不仅仅是消息"7"可能被破坏、错误之间的间隔可以超过30秒。

    我们对一个 TX 单元进行了测试,该单元被拆分为两个单独的 RX 单元.... Rx 单元未在同一条 TX 消息上都给出错误...如果一个 Rx 损坏、另一个 RX 良好、则错误似乎来自 RX 端而不是 TX。

    此致、BP

    e2e.ti.com/.../UART_5F00_Messages-received.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在已知良好的硬件(如 CC1120 EM 板)上测试了软件?

    请提供原理图和布局。