This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:只是我吗、还是其他人也有与采用 SmartRF 节省型 cfgs 相关的问题?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1319508/cc1312r-is-it-just-me-or-do-others-also-have-problems-with-smartrf-saving-cfgs

器件型号:CC1312R

正如主题所说...

我用了大量的时间与 SmartRF 配合工作、从而获得 LaunchPad 评估板与我所拥有的其他一些设备进行"对话"。

这包括对"前导码"进行覆盖、忽略 CRC、长度、序列号和许多其他设置。

我使用 PacketTX 和 PacketRX 选项卡、可以在1312和另一个齿轮之间发送和接收。

保存 cfg。 如果恢复该 cfg、它只是不起作用。 一旦主板断开连接、SmartRF 重新启动或"???? 。

打开 cfg 后、它会向我显示"... Failed to transfer"错误。 RX 不起作用。 我可以浏览我已更改的所有设置、它们都可以 出现 现在要更正、但它只是不起作用。

仅限 这样、我可以再次使其工作、重新启动 SmartRF、也重置板、选择一个预定义的配置、然后继续操作并手动更改我已经更改的每个设置、从射频设置更改为覆盖我的设置、数据包结构...每个设置。

对此有何解释? 我做错了吗?

-丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记访问 mention...using Windows 10与完整的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我可以与软件设计人员进行确认。 不过、SmartRF Studio 是一款测试工具、目的是使用它来生成可与器件配合使用的代码。 如果您生成代码并将其设置到嵌入式工程(例如 PacketTx 和 PacketRx)中、则您将拥有稳定的测试设置。  

    SimpleLink Academy 中提供了相关说明:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Aep5jzoC8OZsth7GqtnVtw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我与 SmartRF Studio 的软件设计人员进行了交谈。 如果您正在覆盖编辑器中更改覆盖项、则可以知道配置可能未正确保存这一问题。

    您能否执行此测试:

    1) 1)按照您想要的方式设置 SmartRF Studio

    2) 2)保存配置

    3) 3)导出代码

    4) 4)关闭 SmartRF Studio、将其打开并加载保存的配置

    5) 5)导出代码

    然后、查看两个代码导出文件之间的差异、以确定保存的配置与您想要 Dave 的配置的不同之处。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie、谢谢您。 我做了你所建议的事情,并发现了一些不同之处。 我已经能够完成整个过程了。 感谢你的帮助。