This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:电缆/适配器

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1321837/lp-xds110et-cable-adapter

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110

您好!
客户希望将 LP-XDS110ET 用作其硬件的 JTAG 调试器。 他的电路板上有一个14引脚 JTAG 接口。 他可以从何处订购合适的适配器或电缆?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    google "14引脚 JTAG 10引脚适配器"搜索找到 https://www.blackhawk-dsp.com/products/adapters-and-pin-converters/pin-converters、 可以使用其中的某些适配器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、似乎是正确的适配器。 但价格是144$、是 LP-XDS110的3倍。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    客户尝试连接的器件或器件型号是什么?

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F280037上、但在客户 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会通知该产品团队提供进一步的 指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其提交给 SDTO 团队。

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="8038" url="~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1321837/lp-xds110et-cable-adapter 客户希望将 LP-XDS110ET 用作硬件的 JTAG 调试器。 他的主板上有一个14引脚的 JTAG 接口。

    最简单(也是最便宜)的方法是将 LP-XDS110ET 的20引脚连接器上的接头连接跳线连接到板上的14引脚 JTAG 接头。 LP-XDS110ET 上的引脚映射位于电路板底部、而您可以在下面的文章中获取14引脚 JTAG 接头映射:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEnDVmEAFjxrbZ8Vfn.lBg__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST

    应该非常简单、您可以使用标准跳线电缆。 我过去做过类似的事情。