主题中讨论的其他器件: CC1190、 CC1311R3、 CC1311P3、 CC1312R、CC1352R、 CC1352P、 CC1312R7、 CC1352P7、CC1354R10
我有一款使用 LoRa 设计的产品、我想知道是否可以改用具有相同或更好规格的 SubGhz 收发器芯片。 在将中断发送到主 MCU 之前还具有无线电唤醒功能滤波地址。
我过去使用过 CC1101、但我不知道它在很远的距离(几公里)内是如何工作的、而且有关此主题的信息也不足、因此我不知道与 LoRa 相比是否存在任何错误。 还可以使用放大器来增加覆盖范围、对于网关、可以选择使用该器件、因为没有功率限制、但最终器件必须是超低功耗的。
您好