This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:在 TI 15.4网状网络上运行的 CC1352

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1323107/cc1352p7-cc1352-running-on-a-ti-15-4-mesh-network

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

大家好、 我们正在 处理一个基于 TI 15.4 Stack 的低于1GHz 网状网络:是否有一些示例来了解如何实现该网络?  我找不到任何关于我的信息、你能帮我吗?
谢谢

路易吉