主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE、CC1311P3、 UNIFLASH、 SysConfig
您好!
我们将在现有产品中使用 CC1311替换 CC430。 我们的产品通常使用最小可能电流、因为我们没有任何电池。 该产品基于从电气柜内其中一个相位的近磁场中获取的能量。
当 CC1311处于空闲模式时、固件已经可以正常运行、即使我们将进入睡眠模式并退出该模式也是如此。 当通过相位的电流为200mA 时、最重要的是一切都运行良好、如果我们使用200mA 并使用50mA、则情况也是如此。
问题是我们需要使用50mA 上电。 在这种情况下、CC1311初始功耗过载、FW 会崩溃。
简短的实验我做了更好的情况下是使用 FW 这是做的只有一件事:闪电 LED 一次在10秒(没有其他任务)。 该固件在50mA 启动时也会崩溃。 降低 CC1311R3的 CC1311 I CUT 引脚36 (5mm× 5mm RKP)的电流消耗。 当断开此引脚时、FW 工作正常、但我们注意到无法对 CC1311进行编程。
我 想知道如何配置 CC1311以启动时所需的最低功耗启动 、从而确保固件不会崩溃?
感谢您的热情支持。
Br、
阿尔弗雷德。