This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:准备构建20引脚至14引脚适配器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, TMS320F2809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1322866/lp-xds110et-looking-to-build-20-pin-to-14-pin-adapter

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件: TMS320F2809

为了补充 XSD110调试探针、我希望配置 LP-XDS110ET、以便能够刷写到采用标准 TI 14引脚 JTAG 连接器的电路板并对其进行调试。 我尝试配对标准 JTAG 信号(TDI/TCO/TCK/TMS/nRST、加上 Vcc 和 GND)、但是发现无法从 Code Composer Studio 中进行闪存。 然后、我尝试为现有的 Debug Probe 引脚接线、发现该电路板仅在连接 EMU0时成功刷写。 观察 LP-XDS110ET 的20引脚输出、我发现没有标记为 EMU0/1的引脚、不过我们有3个 GPIO 引脚和 RX/TX 线。 是否有其中任何一个配置为发出 EMU0信号? 如果不是默认情况、是否可以让它们发送信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    您要调试什么器件?

    您也可以共享调试配置(来自 CCS 项目的.ccxml)吗? 我很好奇、因为我们从未见过这样的问题。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试调试 TMS320F2809。

    下面是调试配置文件

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
    <configurations XML_version="1.2" id="configurations_0">
                                        
        
        
        
        
        
        
        
        <configuration XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
                                                                            
            
            
            
            
            
            
            
            <instance XML_version="1.2" desc="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" href="connections/TIXDS110_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0" xml="TIXDS110_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
                                                                            
            
            
            
            
            
            
            
            <connection XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0">
                                                                                                                
                
                
                
                
                
                
                
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510c28x.xml" id="drivers" xml="tixds510c28x.xml" xmlpath="drivers"/>
                                                                                                                
                
                
                
                
                
                
                
                <property Type="choicelist" Value="0" id="The JTAG TCLK Frequency (MHz)">
                                                                                                                                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    <choice Name="Fixed with user specified value" value="SPECIFIC">
                                                                                                                                                                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        <property Type="stringfield" Value="100kHz" id="-- Enter a value from 100.0kHz to 2.5MHz"/>
                                                                                                                                                                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    </choice>
                                                                                                                                
                
                
                
                
                
                
                </property>
                                                                                                    
                
                
                
                
                
                
                <property Type="choicelist" Value="0" id="Power Selection">
                                                    
                    
                    <choice Name="Target supplied power" value="0">
                                                                
                        
                        <property Type="choicelist" Value="0" id="Voltage Selection"/>
                                                            
                    
                    </choice>
                                                
                
                </property>
                                        
                
                <property Type="choicelist" Value="0" id="Debug Probe Selection">
                                    
                    <choice Name="Select by serial number" value="0">
                                            
                        <property Type="stringfield" Value="0" id="-- Enter the serial number"/>
                                        
                    </choice>
                                
                </property>
                            
                <platform XML_version="1.2" id="platform_0">
                                                                                                                                                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    <instance XML_version="1.2" desc="TMS320F2809_0" href="devices/f2809.xml" id="TMS320F2809_0" xml="f2809.xml" xmlpath="devices"/>
                                                                                                                                                
                
                
                
                
                
                
                
                </platform>
                                                                                                            
            
            
            
            
            
            
            
            </connection>
                                                                        
        
        
        
        
        
        
        
        </configuration>
                                    
    
    
    
    
    
    
    
    </configurations>
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    我要将该主题转发给 C2000团队、但从我在这里看到的内容来看: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/94394/f28335-jtag-emu0-emu1-pull-up-register

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1288888/tms320f2800137-xds110-not-able-to-program-device/4890932#4890932

    您可能必须在引脚适配器的 EMU 线路上放置上拉电阻器。

    我们没有看到该行为的原因是该 LP-XDS110ET 主要用于 TI SimpleLink 器件、这些器件不使用这些引脚。

    我还将链接至有关 C2000 JTAG 调试的该应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spracf0b/spracf0b.pdf

    此致、

    亚瑟