This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:当 Tx 数据包从中心频率略微改变时、无法接收消息

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1321865/cc1354p10-unable-to-receive-messages-when-tx-packet-marginally-changes-from-centre-frequency

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: CC1101

您好!

与 CC1354P10 在868、30MHz、数据速率38.4kbps、50kHz 偏差、FSK 和具有接收问题,接收器无法跟踪 发送器中心频率的边际偏移。

例如

当恰好在868.30MHz 的中心频率发送 Tx 消息(使用信号发生器构建的数据包)时、CC1354P10接收正常、但如果我将信号发生器处的 Tx 频率更改为+/-25kHz、则不再接收消息。

我已将 rxBw 设置为270khz。

但是、如果我最初以距离中心+/-25kHz 的频率对上电、甚至以距离中心+/-50kHz 的 频率(即868.25、868.35MHz)对 Rx 上电、则它现在可以正常工作、但如果我将信号发生器改回到中心频率(868.30MHz)、则无法工作、除非我再次执行上电复位

加电后频率跟踪范围好像很窄...... 有任何想法什么问题可能是或寄存器设置检查???

谢谢。

伊德·柯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    如果您在传输时更改信号发生器上的频率偏移、则内部振荡器需要通过离开 Tx 模式来重新校准频率偏移的变化。 初始频率偏移基于 Tx 传输开始时的信号发生器偏移。 如果进行上电复位或保持 Tx - STANDBY、然后重新加入 Tx、新的频率偏移将自动补偿。

    我将再次检查您正在使用的38kbps PHY 的频率偏移是多少。 我们以 PER v 电平 v freq 来测量。 偏移测试。 为了获得额外的灵敏度性能、使 Rx 带宽尽可能小将是有利的。  

    此致、

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

     

    感谢您的快速回复和几个后续问题

     

    1. 是38kbps PHY 的频率偏移是一个固定的或可配置的值(例如,我是否可以将其扩大,以便在我的 Rx 敏感度测试中,它会自动跟踪信号发生器的变化,当我在信号发生器端动态地将其偏移+/-50kHz?...  当我同时使用 CC1354P10和我们的一款基于 CC1101的传统产品运行 Rx 灵敏度测试时、只有 CC1354P10 Rx 测试不会跟踪信号发生器处的频率调整情况(也就是说、我不知道传统产品的代码是如何开发的)?

     

    1. 并触摸您的 Rx 带宽设置注释...您能为我的设置推荐最佳的 Rx 带宽设置吗,38.4kps,50kHz 偏差,10ppm xtals 在 Rx & Tx 1354设备。

     

    谢谢。

    编辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    要评论您的第二个问题、请阅读以下应用手册、 该手册与我们的 CC13xx 器件有关、用于说明 选择最佳 RX 带宽设置的过程:

    SWRA122  (CC11xx 灵敏度与频率偏移和晶体精度间的关系): https://www.ti.com/lit/swra122

    您还可以参阅  第4部分 共  SWRA682  (查找 CC13xx 系列新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您分享此应用手册信息。

    此致、

    编辑