This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:TI-WFANPANTEND 挂起/无响应

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1322078/cc1352p7-ti-wfanpantund-getting-hang-unresponsive

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1312R7

你(们)好!

  位一

   关于 ti-wisunfantund 驱动程序,有时它正在进入"associed:no parents",它正在发生没有任何重新启动的 BR , 我不确定在哪里可以参考以及如何解决这个问题、如果您能帮助我们找到相关文档或代码来处理这种类型的状态、那么它将会非常有帮助。 进入该状态后、它不会通过 NCP 进行任何响应、唯一的方法是硬复位或硬重启 BR。

   更多信息:-  

   MCU We tried :- CC1312R7 & CC1352P7 (两个 MCU 中都有问题)

   SDK:-最 新版(在 SDK 的最新- 1版本中也观察到了这一点。 我们尚未进一步尝试任何向后版本。

   TI-wisunfantund  :- 01_00_05标签  
    
   如果是已知错误、请建议最好的解决方法、如果是已知错误、那么是否有适用于该错误的 TT 详细信息?

   因为在不通知 RN 的情况下执行 BR 重置后,路由器节点重新加入的时间太长。 (这次我们正在测试)。

   我还想知道路由器节点中是否有用于取消加入的 API? (通过这种方式、如果我只是想重新加入、那么我想先呼叫取消加入、目前我在每次想要重新加入时都遵循软重新启动方法、但您可以建议最好的方法)

   

此致、
TheMat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhautik:

    我的办公桌上设置了一个网络、可以用来从 Wfantund 获取跟踪信息。 上周、我进行了5天的测试、而不会出现故障。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1313439/cc1352p7-ns_br-example-crash

    我希望了解有关您何时看到此崩溃的更多信息、以便我也可以测试该情形。 这位客户观察到、偶尔使用非常高的交通流量时(最多几个小时)发生了事故。  

    您何时看到所描述的行为? 这也是一种高流量情况、还是您刚刚设置网络? 您能详细说明一下吗?

    此致、

    SID

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

      我看到过几次崩溃、但我想说这没有发生、因为 UART 有效载荷过多、或者长时间运行、比如说8-10天以上。

      我在另一个线程上很忙、但我将尝试找到导致该线程的情况。

      (我怀疑这是因为 如果一切运行正常 e2e 和 BR 重新启动(要么硬/软/崩溃等),那么这种类型的情况到达)。 但是、我不确定我是否需要对其进行检查和测试。

    此致、
    TheMat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhautik:

    我将在下周向您介绍我的测试结果。 但我还没有看到这个崩溃。  

    此致、

    SID