This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:低于1GHz 论坛

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1323618/cc113l-sub-1-ghz-forum

器件型号:CC113L
主题中讨论的其他器件: CC-Antenna-DK2

您好!

我对 CC113L 及其天线@433MHz 有几个问题。 我的计划是在接收器侧使用有线天线。 以下是我的问题:

1.有线天线要求是什么?

什么类型的接地层更好? 它应该单独连接还是直接连接到 PCB 的其他部分?

3.您对起始点位置和天线垫有什么建议吗? 它是否应该远离接地平面?

4.天线应该有多长时间? 该长度是总长度吗?如果有垂直部分和曲线、我应该增加它吗? 以下是我的当前设计。



如果您有任何其他建议、如果您能与我分享、我将不胜感激。

此致、

巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    我们有几个应用手册可帮助解决与天线相关的问题:

    • SWRA161  (AN058–天线选择指南): https://www.ti.com/lit/swra161 -这涵盖了您提出的有关天线放置和外壳影响等的问题。 和  第7.3.2节 包含433 MHz 天线参考设计。

    • SWRA726  (天线阻抗测量和匹配): https://www.ti.com/lit/swra726 -其中包含有关天线匹配的重要信息。

    • SWRA476  (CC-Antenna-DK2和天线测量结果汇总): https://www.ti.com/lit/swra496 -  第2.4节  包含额外的433 MHz 天线参考设计。

    这些资源可以解答您的所有问题、同时还提供了若干433 MHz 有线天线参考设计、可帮助您完成设计过程。

    此致、

    扎克