This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:可怕的错误-1170 @ 0x0

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1317246/launchxl-cc1352r1-the-dreaded-error--1170-0x0

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

您好 TI

7个月前我发布了一个关于以下错误的查询。 进行调试。

Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.4.0.00129)
Cortex_M4_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.4.0.00129)

我现已确定在以下情况下会发生此错误:

1.我启用了两个 UART、但将 UART1保持未连接状态。
2.我收到一个无线电数据包,目的地是 UART0

当我未在调试时、问题表现为无线电未接收任何数据包并传输到某些未知目标。

但是、如果我将 UART1 Rx 连接到 GND 或将 UART1连接到 RS232适配器、我可以解决此问题...

我的问题是:  
         a)我可以在代码中执行什么操作来防止出现该错误?
         b)首先发生此错误的 UART1 Rx 与无线电之间的连接是什么?

我正在使用 win11盒以及 CCS V10.4和 SDK5.30进行调试(不可以、除非此问题已经得到明确识别、解决和纠正、否则不能更新环境)  

提前感谢
莫什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无线电和 UART 之间没有连接、我不知道您为什么会看到此错误。

    为了让我们能够对其进行调试、您需要执行以下操作。

    创建一个在 LAUNCHXL-CC1352R1上运行的示例。 您可以使用5.30 SDK、但请使用为此 SDK 推荐的 CCS 版本(TI Code Composer Studio: CCS-11.0.0)

    按照与在示例中所做的一样初始化 UART、并与我们共享代码、这样我们就可以在这里进行调试了。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri

    我的拓扑是先前没有响应。

    要解决此问题:
    我终于发现了到底发生了什么…… 当接收到特定类型的无线电数据包时、我的程序将其发送到 UART1端口。
    因此、即使已针对 Rx 和 Tx 设置了 UART1、这些引脚仍保持悬空。

    莫什