This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:CC1354XX 系列和 CC1352XX 系列之间的主要差异

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1323770/cc1354p10-key-differences-between-cc1354xx-and-cc1352xx-series

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: CC1352P7

您好!

请指出 CC13与 SimpleLink SDK 54 XX 和 CC13 52 XX 系列射频 MCU。 例如、在 CC1354P10和 CC1352P7之间、  闪存和 RAM 除外。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikanta:

    关键区别在于、CC13x4系列使用的是 Cortex-M33、而 CC13x2系列使用的是 M4F。

    这使得 CC1354能够利用 TrustZone 功能、您可以使用 TFM_xxxx 中的示例 LOWPOWER-F2 示例。

    CC13x4还具有更多的数字外设、并且采用了更多的来自8x8封装的 GPIO 以支持它们。 例如:

    • 4个 UART (CC13x2上有2个)
    • 4个 SPI (CC13x2上有2个)
    • 2个 I2C (CC13x2上为1个)

    调制解调器现在已提高了对 OQPSK 的支持性能。

    CC1354P10数据表中列出了所有这些内容: www.ti.com/.../cc1354p10.pdf

    此致、

    亚瑟