This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311上的无线 MBUS

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1323827/cc1311r3-wireless-mbus-on-cc1311

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:CC1312RCC1310

您好

CC1311不像 CC1312一样包含无线 MBUS 的射频补丁。

但它支持无线 MBUS。 假设 CC1311可以重复使用 CC1312中有关无线 MBUS 的相同射频贴片是否正确?

无需更多电线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1312补丁可能无法开箱即用。

    我们尚未完成针对无线 MBUS 的 CC1311特性评定、正如我们针对 CC1310和 CC1312R 所做的那样。 CC1311和 CC1312中的无线电是相同的、因此我们预计不会出现任何射频问题、但由于某些 ROM 差异、我们可能需要对该补丁进行某种程度的调整。

    进行特性评定的决策将根据客户的意见做出。 请注意、最新版本的 OMS 已删除 T 和 S 模式、因此未来无线 MBUS 解决方案可能不需要特殊补丁。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的消息,虽然答案令人不安。 数据表中明确而严重的错误、指出了对无线 MBUS 的支持。

    都将上报给其他渠道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的部分器件并非适用于所有无线 MBUS 模式。 CC1311现在适用于 C 模式。

    我们还相信它也适用于 S 和 T 模式、 但是、由于这些 PHY 的定义方式(高 FSK 偏差误差、高数据率误差、高射频频率误差)、它们需要使用特殊补丁(固件)进行处理并在专用测试中进行验证。

    由于我们已经对 CC1310和 CC1312执行了该操作、因此我们决定将 CC1311的该功能推迟到我们有客户请求该功能时再进行。 我们计划在不久的将来对 CC1311进行该正式的 T 和 S 模式描述。


    亚瑟