This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:在 WISUN 图像与放大器;BLE 图像之间切换

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1323497/cc1352p7-switching-between-wisun-image-ble-image

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

你(们)好!

  我知道、TI 目前不支持同时运行 WISUN 和 BLE。 因此、需要切换图像/固件。

  您能否提供一些参考资料、例如在运行时如何在两个映像之间切换? (假设当前 WiSUN RN 正在运行、不知何故未连接到 BR、因此我们想通过切换图像将其切换到 BLE 模式)。 因此、如果您可以提供一些参考、如如何切换、将会有所帮助。

  它是否需要外部闪存? 或者使用内置闪存,我们可以管理它,如果映像大小很小?

此致、
TheMat