This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:此工具可通过使用存储器地址仅写入部分/块存储器

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1323061/cc1312r-tool-for-writing-only-partial-block-memory-by-using-memory-address

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好

我是否对用于 CC1312R 的工具有疑问?

我的客户希望通过使用存储器地址只写入部分/块存储器。

(例如、在0x2000-0x2200地址重新写入闪存、另一个段不擦除/重新写入)

有什么工具可以做到这一点吗?

我认为有一种方法可以在 CCS 调试会话中使用从 targetconfig 启动的内存浏览器。

这样可以重写存储器吗?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    为此、可使用 UNIFLASH: https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    图中可以看到有关如何在位置0x2000加载二进制文件的示例。

    例如、您可以将数据放入二进制文件、然后将其刷写。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、

    GR