This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:使用 CCS 云下载示例 project0时出错。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1323727/launchxl-cc1312r1-error-when-download-example-project0-using-ccs-cloud

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

您好!

我有两个 launchxl-cc1312r1,并尝试下载示例 TX 和 Rx (project0)使用 CCS 云( dev.ti.com/.../node

我安装了 ti 浏览器扩展和 ti 云代理。 但我为每个模块获取了误差、

第1个模块内部获取错误数据、请拔下

/resized-image/__size/960x720/__key/communityserver-discussions-components-files/156/IMG_5F00_20240208_5F00_160235.jpg

第二个模块在配置这样的调试服务器时出错

https://e2e.ti.com/resized-image/__size/960x720/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/d080b0d6_2D00_3365_2D00_415f_2D00_8b2b_2D00_383ccac1599c-594174-complete/IMG_5F00_20240208_5F00_162543.jpg

我已尝试清除浏览器 cookie 和缓存、并重复下载过程、但错误仍然存在、我需要帮助来解决此问题。

非常感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gusti:

    您使用的是什么浏览器? 我建议您使用基于 Chromium 的浏览器(Edge、Vivaldi、Chrome...)重试。

    另请尝试禁用任何插件。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 Edge 和 Google Chrome 浏览器、我想尝试禁用任何加载项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试禁用任何浏览器扩展、但错误仍然存在。 我也尝试下载新的浏览器(铬),但错误仍然相同。 有关信息、我在 c:/users/user_name 中安装了 ti 浏览器代理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过浏览器浏览至 CCS 安装目录中的以下位置:

    \ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    如果您没有安装 CCS、请安装最新的12.6.0版本

    从上面的目录中、运行:

    > xdsdfu -e

    它会找到您的 LaunchPad 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、
    谢谢、我已经尝试过了、它找到了我的 launchpad、我附加了命令提示符的图片

    下一步是什么?
    现在我的两个 LAUNCHXL-CC1312R1都将获得内部错误数据,请拔下...

    /resized-image/__size/960x720/__key/communityserver-discussions-components-files/156/IMG_5F00_20240208_5F00_160235.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我尝试过它,它找到了我的 launchpad ,我附加了我的命令提示符图片

    检测到您的 LaunchPad。 好极了。

    您尝试加载的具体示例是什么? 您能否提供直接链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    示例为 project0、packetRX 和 packetTX、这里是 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/tirex-product-tree/cc13xx_devtools_1_08_02_00/.metadata/.tirex/project0_cc1312r1lp/project0_index.html#/?collapsetree=的直接链接

    目前、我可以使用 CCS Desktop https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AE8Tnr7.zMRCevKM5M1qkw__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true 来刷写固件(packetRX 和 packetTX)

    但仍然无法通过 CCS 云  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。 您使用的是用户指南中的"Flash"按钮、而不是实际的 CCS Cloud IDE。 这可能是页面内容的问题、而不是 CCS Cloud 本身。

    Arthur -您可以重现此问题吗? 我没有这个特定的 LaunchPad。 虽然我在寻找一个,我希望你有一个,可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、用户指南中的闪存按钮存在问题。 CCS Cloud IDE 实际上 就在这里 www.dev.ti.com/.../中、对吧?

    因为昨天我在上面的链接中尝试了使用、所以 IDE 是基于 VScode 的、我可以进入调试模式(单步执行、进入等)。 但我找不到闪存按钮、只有调试按钮。 那么、如果点击调试按钮、是包含将固件刷写到我的 launchxl 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好,我看,所以用户指南中的闪存按钮存在问题。 而 CCS Cloud IDE 实际上位于此处 http://www.dev.ti.com/ide/ 对吗?

    可以。

    但我找不到闪存按钮,只有调试按钮。 因此、如果单击"调试"按钮、则会将固件刷写到我的 launchxl 中?

    可以。 调试按钮将闪烁、同时也会进入调试模式、以便您调试程序。  

    我可以重现所有相同的行为。 用户指南中的闪烁按钮失败。 但我可以使用 CCS Desktop 和 CCS Cloud 来刷写/调试 PacketRX/TX 项目。

    因此、问题似乎与闪存映像或与用户指南页面上的"Flash"按钮相关的操作有关。  

    该页面上也有损坏的链接。 如果我单击下面的选项:

    它将转至断开的链接:

    这些都是 器件专家需要研究的问题。 我会提请他们注意此线程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Ki、我很清楚。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arthur -可以再现此问题吗? 我没有这个特定的 LaunchPad。 当我寻找一个,我希望你有一个,可以尝试一下。[/报价]

    Ki、您好!

    我在 Edge 上使用闪存按钮看到了同样的问题。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用闪存按钮在 Edge 上确实看到相同的问题。

    我认为这发生在所有浏览器上。 我看到 Chrome 存在问题。