This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:用于 CC2652P 和放大器两个组件的集成射频平衡-非平衡变压器;CC1352P

Guru**** 2612755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1322726/cc1352p-integrated-rf-balun-for-both-components-cc2652p-cc1352p

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC2652P

您好!

我正在尝试 根据 低于1GHz 的需求以及 未来的 CC2674P 和 CC1354P 开发一个使用 CC2652P 或 CC1352P 代替的新系统。

我明白了 、射频内核是相同的。

如果我使用 LAUNCHXL-CC1352P-4作为基准。

我计划  将 BT 2.4GHz +5dB 与 PCB 逆变器 F 天线结合使用、

对于低于1GHz 433Mhz 的器件、我计划使用 SMA 连接器、  

对于2.4GHz PA 输出、我计划使用 SMA 连接器。

我希望 使用集成式射频平衡-非平衡变压器、节省 PCB 板上的位置和要组装的元件数量。

我正在寻找一款适用于两个 元件的集成式射频平衡-非平衡变压器、以便为 CC2652P 和 CC1352P 提供出色的射频效果。

1.您是否有用于2.4GHz +5dB 和433Mhz 的射频组合平衡-非平衡变压器,例如 Johanson Technology, Murata ?

2. 您是否有用于 2.4GHz PA 和433MHz 的 RF 联合平衡-非平衡变压器 ,例如 Johanson Technology, Murata ?

3. CC2652P 和 CC1352P 的每个通道2.4GHz、2.4GHz PA 和433MHz 是否具有饱和平衡 -非平衡变压器?

4.如果上述所有问题均无效,我是否可以  对 CC2652P 和 CC1352P 使用与 LAUNCHXL-CC1352P-4参考相同的天线匹配?

谢谢。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅  第8节 共  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 、其中概述了可用的 IPC 以及相关应用报告的链接。

    1. LFB21433MDZ6F112 : https://www.ti.com/lit/swra629 
    2. 我们计划为2.4GHz 发布一个+20dBm、为+20dBm、868/IPC 发布一个单独的915 MHz。 这些不会与433 MHz 结合使用、因此您需要两个单独的 IPC 来覆盖这些频段。 完成后、我们将更新 SWRA640、以提供器件型号和应用报告。 现已发布2.4GHz、+10dBm IPC (LFB182G45BGEF296)。
    3. 这些将有单独的 IPC;有关已发布的 IPC (2.4GHz、+5dBm 和433 MHz)、请参阅上面链接的 SWRA640。
    4. 匹配将取决于 PCB 接地平面的尺寸和您将使用的频带。 我们建议在射频 PA 滤波器/匹配部分和天线之间包含一个 Pi 网络、以便对天线进行调谐。 请参阅  第6.2节 共  SWRA161  (AN058 -天线选择指南): https://www.ti.com/lit/swra161 以及  SWRA726  (天线阻抗测量和匹配): https://www.ti.com/lit/swra726

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack & E2E 团队:

    感谢您重播、

    我又问了三个问题、

    第1个 器件型号 LFB21433MDZ6F112不存在、市场上无任何可购买商品。

    第二、我可以针对2.4GHz +5dB 和+20dB 还是目前的最大值+10dB 使用同样的平衡-非平衡变压器吗? (SWRA729第5页)

    第三步、读取的内容可通过 IPC1352更改外部电容。 C41和 C51改为330pF、而不是100pF

    使用它与433MHz 而不是863到930MHz? (SWRA629a)

     

    再次感谢你帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您最好直接联系 Murata 的 Preben Larsen。 他的联系电子邮件地址是: plarsen@murata.com 
    2. 如果您是指在2.4GHz 下对+5dBm 输出以及+20 (或+10) dBm 输出使用相同的 IPC、则无法实现、因为存在不同的阻抗匹配要求。 此外、2.4GHz 时的+10/+20dBm 输出在器件内部使用不同的功率放大器(因此输出引脚不同)、因此这些 IPC 需要不同的布局。
    3. 我尚未看到这一点、因此持怀疑态度-我认为性能不会得到优化(最多)。 建议使用专为433 MHz 运行而设计的 IPC。

    此致、

    扎克