This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Amazon Sidewalk 演示构建错误-生成的 make 文件无效?

Guru**** 2481195 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1319692/cc1352p7-amazon-sidewalk-demo-build-error---invalid-generated-make-file

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

无法构建 Amazon Sidewalk 演示。  除了 make 文件显示错误外、没有很多信息可以继续进行调试(请参阅屏幕截图):

我的环境:CCS 12.6在 Apple 芯片上使用 macOS Sonoma (最大 M3)。  我是否在链接器/编译器中遗漏了一些配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    1.您是否安装了 GCC?

    2.能否在 CCS 中打开"Problems"视图并发布错误消息?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此版本参考的 GCC 版本为 arm-none-eabi-gcc-9.2.1并已安装和存在。  除了编译变量之外、我还包括了"Problems"视图的屏幕截图。  感谢您的支持。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    我已尝试使用 SDK 7.10.2.23、GCC 9.2.1和 SysConfig 1.16.2、按预期进行构建。
    我确实使用通过 CCS 安装的 GCC 版本、这是 Linaro 变体。

    您能否再次尝试使用来自 Code Composer Studio 的 GCC 进行构建?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 M3处理器/Apple 芯片构建 Mac?  我认为我的 问题 与尝试在 Apple Silicon 上构建相关。  我下载了最新的 Arm GNU 工具链- arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-Darwin-arm64-arm-none-eabi -我继续前进、但遇到了新的 构建错误:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    否、我无法访问 M3 MAC。 但我已经尝试过 Windows 和 Ubuntu。

    让我联系可能有访问 Apple Silicon Mac 的人。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur -我可以在运行 Sonoma 的 M1宏手册上重现相同的 GCC 9.2.1链接器错误。

    构建同一项目时、我在 Windows 上没有收到此错误(不过我确实收到一个编译后处理步骤错误)

    完整的链接器错误为:

    Makefile:233:目标的食谱"id_demo_lp_CC1352P7_1_freertos_gcc.out"失败
    /Users/sdoapps/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/sdoapps/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/liblto_plugin.so:加载插件时出错:dlopen (/Users/sdoapps/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/liblto_plugin.so、0x0002):已尝试:'/Users/sdoapps/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/liblto_plugin.so (不是 mach-o 文件)、'/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/Users/sdoapps/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/liblto_plugin.so (不是这样的文件)、'/Users/sdoapps/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/liblto_plugin.so (不是 mach-o 文件)、'/Users/sdoapps/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/liblto_plugin.so (不是 mach-o 文件)、'/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/Users/sdoapps/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/liblto_plugin.so (不是这样的文件)、'/Users/sdoapps/ti/gcc_arm_none_eabi_9_2_1/lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/liblto_plugin.so (不是 mach-o 文件)

    看起来像是一些缺失的可靠性。 请注意、SDTO 不支持 GCC、但产品线支持 GCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够解决问题、但不确定是否是最佳解决方案。  注意我正在使用 M3处理器在 MacBook Pro 上进行开发、并 在 Apple 芯片上使用适用于 Darwin 的 Arm GNU 工具链版本13.2.rel1、以 ARM Aarch32裸机(arm-none-eabi)为目标。

    问题: 在链接阶段,我遇到了链接器无法找到-lssp_nonshared-lssp的错误,与堆栈损坏保护器(SSP)库有关。 这个问题使我的项目无法成功链接,尽管编译阶段没有错误地完成。

    解决方案?: 进行了一些故障排除后、我发现问题是由于默认情况下启用了堆栈保护功能。 为了解决这个问题,我修改了我的编译器标记-fstack-protector-fstack-protector-strong通过删除和显式禁用它们通过添加-fno-stack-protector. 此更改有效地省去了对 SSP 支持的需要、使我的项目能够成功链接和编译。

    社区问题:

    1. 在使用带有 Apple Silicon 的 macOS 上的 ARM GNU 工具链、尤其是13.2.rel1版时、是否有其他人遇到过与 SSP 库相关的类似链接器错误?
    2. 禁用堆栈保护功能-fno-stack-protector()是否可行?
    3. 针对面向裸机环境的嵌入式项目禁用堆栈保护时、是否有任何明显的不利因素或安全影响需要注意?