This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Silicon Labs 之间的互操作性作为 Wi-SUN 受限功能节点(LFN)来加入 TI SimpleLink™︎ ns_CoAP_node

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1325158/cc1352p7-interoperability-between-silicon-labs-as-wi-sun-limited-function-nodes-lfn-to-join-ti-simplelink-ns_coap_node

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

您好!

Silicon Labs Wi-SUN FAN 堆栈 支持受限功能节点(LFN)功能( https://docs.silabs.com/wisun/1.8.0/wisun-lfn/) 。  我们能否 在 Silicon Labs 之间安装网络作为 Wi-SUN 有限函数节点(LFN)  和 TI SimpleLink ns_CoAP_node? 有一篇与  互操作性相关的博客 Silicon Labs Wi-SUN 堆栈和 TI Wi-SUN 堆栈(https://sunmaysky.blogspot.com/2021/08/interoperability-test-between-silicon.html)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gazi、

    CC1352P7上的 CoAP 节点示例在 FAN 1.0上运行。

    根据 Wi-SUN FAN 1.1规范、LFN 似乎只能通过1.1个路由器节点在 PAN 中运行。 遗憾的是、我们的 CoAP 节点示例不能与 LFN 位于同一 PAN 中。

    但是、如果您不使用 LFN、而是使用 jsut fan 1.1和 fan 1.0路由器配置文件。 这是完全可互操作的。

    此致、

    SID