This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:开发套件和参考设计

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC1352P7, CC1354R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1324143/cc1354p10-development-kit-and-reference-design

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: CC1352P7CC1354R10

您好!

1) 1)哪个开发套件  适合与 CC1354P10配合使用、以便在433MHz 频带中以高达+14dBm 的输出功率进行接收和发送?

2) 2) CC1354P10 在2.4GHz 频段中是否具有+20dBm 输出发射功率?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您可以使用 LP-CC1352P7-4参考设计来获得高达+13dBm 的输出功率( SUB-1_GHZ路径)。 但是、大多数区域仅允许高达+10dBm 的输出功率、因此我们建议进行仔细检查。
    2. 是的、集成 TX_20dBm 功率放大器可配置为在2.4GHz 频率下具有+20dBm 输出功率。

    LP-CC1352P7-4  (SWRC373):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc373

    一些其他要点:

    • CC1352P7和 CC1354P10 (RGZ 封装尺寸)器件引脚对引脚兼容。
    • 我们仍在最终确定适用于2.4GHz、+20dBm 输出功率和433 MHz 的 RSK 封装参考设计、但建议将 LP-CC1352P7-4设计用于 RGZ 封装。  
    • 如果您希望使用 RSK 封装、则仍可以使用 LP-CC1352P7-4作为起点、但将器件占用空间更改为 RSK 尺寸。 LC 低通滤波器/匹配网络的元件值可能需要调整、以适应不同的封装尺寸。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个快速的后续行动,  LP-EM-CC1354P10-1 (SPRR484):  https://www.ti.com/tool/download/SPRR484 是我们目前针对 CC1354P10发布的 LaunchPad 开发平台(更多内容将很快发布)。

    替代方案是:

    • 在 LP-CC1352P7-4上安装 CC1354P10。
    • 修改 LP-EM-CC1354P10-1的(868/CC1354P10-1GHz)以下915 MHz 路径、以使用 LP-CC1352P7-4的433 MHz 路径。

    但是、如果您首先要评估射频性能并找到所需的 PHY 设置、请从 LP-CC1352P7-4 (CC1354P10包含相同的射频前端)开始。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC1352P7和 CC1354P10中、数据表指出、在2.4GHz 下、+20dBm 输出功率仅支持 BLE 协议。 是否可以实施专利协议来实现+20dBm 输出?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的、但需要对默认设置进行一些修改。  请访问: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1268628/cc2652p7-proprietary-2-4ghz-transmit-power-tx-to-20dbm

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我还有一些相关的问题。

    我对433MHz 中的+14dBm o/p 和2.4GHz 中的+5dBm o/p 感兴趣。  在"martRF Studio 7"中、当我选择 CC1354R10或 CC1354P10时、"RF Design Based On"选项剂量不会列出 LP-CC1352P7-4 (请参阅屏幕截图)。

    如果我想   使用"MartRF Studio 7"处理 CC1354R10的433MHz 和2.4GHz 路径(RGZ 封装尺寸)、我对应该购买哪个评估套件或开发套件感到困惑?

    如果 你在上一次答复中已经回答过这个问题,但我错过了,请详细说明。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确-我们尚未对 CC1354R10或 CC1354P10实现433 MHz 设置。 但是、我们期望它们与 LAUNCHXL-CC1352P-4和/或 LP-CC1352P7-4相同(RGZ 封装具有引脚对引脚兼容性、并包含相同的射频前端)、因此从射频性能评估的角度来看、您可以使用这些平台。

    对于2.4GHz、LP-EM-CC1354P10-1包括2.4GHz、+5dBm 输出。 LP-EM-CC1354P10-6将包括2.4GHz、+10dBm 输出(安装在功率放大器射频路径上)、并为该板提供2.4GHz、+20dBm BOM 以允许切换到该板-我还没有确切的发布日期。

    此致、

    扎克