This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:与 CC1352 Wi-SUN 网络节点的外部 MCU 通信

Guru**** 2813315 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1323095/cc1352p7-external-mcu-communication-with-cc1352-wi-sun-network-node

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUNENERGYTRACE

您好!

感谢您的分享。 我无法在 CCS 中编译项目。 我不知道 TI Clang 编译器。 首先、我如何在 CCS 中编译项目?

我想通过 AT 命令与外部 MCU 通信。 我想定期关闭 CC1352 Wi-SUN 节点。

我尝试 通过与低功耗外部 MCU 通信来设计电池供电的无线网络。

您的项目在这方面会非常有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4954589

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gazi、

    我建议您直接向应用程序的开发人员 

    但从存储库来看、Code Composer Studio 似乎没有可以打开的.project/.cproject/.ccsproject。

    看起来还需要设置编译器和编译工具(由 CCS 安装)的路径、因此、要编译该工程、我建议您使用 WSL 或 Ubuntu。

    那么您必须按照编译指令操作: https://github.com/okrasolar/wisun_iot_modem#compile

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我想用 wi-sun 网络来开发一个电池供电的废水监控系统。  

    我查看了 cc1352 ns_coap_oad 项目和相关文档。 对于该项目的功耗、您能说些什么? 每天发送几次数据就足够了。 我们希望随时更改从边界路由器发送数据的频率。 你对此有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gazi,

    鉴于您正在使用 CoAP 项目、我建议您在实际需要时询问节点。 在这种情况下、您不必设置间隔。

    请注意、Wi-SUN 不允许器件进入待机模式、这可能是一个问题、具体取决于您的电池。

    我建议您尝试这些项目、并自行使用 EnergyTrace 评估功耗。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前不提供 CCS 支持。 您只需克隆工程并在命令行上进行编译、如自述文件编译 实例中所述

    关于从外部打开/关闭 CC1352P7、我认为最好的方法是拉复位引脚。 理论上、我们可以添加一条 AT 命令以将其置于深度睡眠模式、但之后我们仍然需要另一种机制来将其唤醒。

    最棒的

    ! 格奥尔格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先感谢您的答复。 我不知道 TI Clang 编译器。 没有足够的资源和视频来了解它。 如果我进行编译、我希望使用您的项目。 还有 MSP430等超低功耗 MCU。 MSP430可使用 AT 命令项目来控制 CC1352P7 Wi-SUN 网络。 我有5个 CC1352p7 LaunchPad。 如果我想开发更多的命令,我可以做什么? 您知道 TI Wi-SUN 堆栈不提供叶节点堆栈。 Silicon Labs 支持叶节点堆栈(https://docs.silabs.com/wisun/1.7/wisun-lfn/)。 在大多数情况下,Leaf Node 需要。 TI CC1352P7具有一些优势。 我想用其他方式开发 Leaf Node。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gazi、

    您能否提供一些更详细的信息、说明您在尝试编译时遇到的问题? 您使用的是哪种主机平台/操作系统?

    我们的编译指令旨在在标准 Linux 终端上运行。 下载并安装要求、相应地设置路径、然后键入要编译的命令。

    如果您在 Mac 或 Windows 上、还可以使用 Docker 文件来提供必要的环境。

    此致!

    格奥尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georg:

    我不知道 TI Clang 编译器。 我没有在 Linux 中使用此编译器。 我的操作系统是 Windows。 我将 CCS 用于其他 Wi-SUN 项目。 是否可以 在没有 CCS 的情况下在 Windows 上使用 TI Clang 编译器?  

    如何向您的项目中添加更多 AT 命令功能?

    谢谢!

    加兹语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gazi、

    您可以单独安装编译器: https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 将尝试在 CCS 中创建项目。 你有什么建议?

    兰格兹

    加兹语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加更多 AT 命令、您需要将回调函数添加到 application.c、然后将其添加到 静态结构 cat_command cmds[]

    AT 解析器使用 libcat、其中有更多文档和示例:

    https://github.com/marcinbor85/cAT