This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:在915 MHz 处将 LP-CC1312R7用作监听器

Guru**** 2479645 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1324730/lp-cc1312r7-using-lp-cc1312r7-as-sniffer-at-915-mhz

器件型号:LP-CC1312R7

´m 好、我´s 使用 LP-CC1312R7板作为 Simplelink 远距离5kbps 的监听器、但使用数据包监听器2时、只能使用868 MHz 范围的频率。
是否可以通过任何配置在使用此板的915 MHz 处嗅探器?

谢谢!

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    实际上、我们似乎没有针对该频段的监听器设置。

    是否可以在915 MHz 频带上使用 SmartRF Studio 7?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur