This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:在载波附近产生的近似频率杂散(1.6khz 间隔)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1324630/cc1354p10-close-in-frequency-spurs-1-6khz-spacing-being-produced-adjacent-to-carrier

器件型号:CC1354P10

您好!

使用 CC1354P10并查看  868.3Mhz 和2.4GHz 信号下的载波、在载波旁边有几个近似杂散(1.6khz 间隔)。

杂散仅出现在2.4GHz 上、并且同时出现在+5dBm 输出和+20dBm PA 输出上、这两个输出的路径中有不同的平衡-非平衡变压器。

我的 PCB 处于除载波代数之外的空闲模式、 我目前不认为板载 PCB 噪声会产生杂散。

有什么想法可能导致这种情况、为什么它只影响2.4GHz 输出?

谢谢。

伊德·柯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    一些用于其他背景信息的初始问题:

    • 我得到的印象是这是定制的 PCB、您能确认吗?
    • 如果这是定制硬件、您是否在 TI LaunchPad (尤其是2.4GHz、+5dBm 输出、因为已经发布了 CC1354P10 LaunchPad)上进行了测试?
    • 您的器件是否使用 SmartRF Studio 进行了配置? 如果是、有哪些 PHY 设置(如果我们需要尝试在 TI 硬件上重现此设置)?
    • 请提供+5dBm 和+20dBm 的测量值(因为它们是单独的输出)。

    您可以进行一些测量来尝试缩小根本原因的范围:

    • 杂散是否随输出功率设置而变化(例如、0dBm 或+14dBm)?
    • 您能否尝试关闭直流/直流转换器、然后重新测量以查看是否存在任何观察到的差异?
    • 您是否测量/观察到 VDDS 或 VDDR 电源轨上的任何杂散?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:

    -你能在至少一些杂散和基本上设置标记吗?

    -您能用2.4 MHz 频带的不同频率测试吗? 有趣的是、如果基频和杂散之间的 delta 频率随基频发生变化。

    对于868 MHz、您是否增大了范围并设置了 RBW = 1kHz (或更低)以查看是否进一步看到杂散? 我可能会怀疑您的系统中有一些噪声、这些噪声在2.4GHz 下与载波很接近、但在较低频率下与载波更远。 您能否透露您在这块板上还有哪些具有某种类型或时钟或以其他方式产生噪声的设备?