This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:CC1350 Launchpad:连接到目标时出错

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1324399/launchxl-cc1350-cc1350-launchpad-error-connecting-to-target

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

我使用的是德州仪器的 CC1350F128电路板。

我尝试将最新固件刷写到定制板中、点击"加载映像"后、出现了以下问题:

[ 2024年2月12日、9:41:29 PM][ERROR] IcePick_C:连接目标时出错:(ERROR -2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包12.6.0.00029)。

注意:我认为我可能需要使用所需的电池为定制板通电、但我不想这样做、直到收到有关上述内容的一些反馈。 目前、定制板未通电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nirat:

    器件是否由调试器提供3V3电源轨? 器件需要该代码才能刷写。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在定制器件中使用了两节 AA 电池、如果这就是您的意思?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我认为您必须将 XDS110电源跳线设置为"外部电源":

    您可以使用该设置重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了问题。 看起来10针连接器没有正确连接:/