This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:如何使用 tirtos wisun 节点示例重置射频内核

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1323565/cc1312r7-how-to-reset-the-rf-core-using-the-tirtos-wisun-node-examples

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

您好!

我正在开发一个需要为我们的应用重置射频内核的资源。 我怎么能做到这一点呢? 我无法在其他项目中找到类似 RF_Handle 的内容、例如来自 RF_props 的项目。
提前感谢、
蒂亚戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    您需要重置 RFcore 的原因是什么? 现在、我认为您宁愿重置整个器件、以便执行此操作。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!
    我之所以尝试这样做、是因为我需要通过使用 CoAP 资源对 cfg_props 结构进行更改、这是我之前所做的操作、但正如您所说的、重置整个器件。 但是、这不是我们应用预期的行为(应像其他应用一样工作、但使用 contiki 中的、其中仅通过重置射频来应用射频资源的变化)。

    提前感谢、

    蒂亚戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    NCP 提供一个自旋属性 CMD_RESET。 本软件复位 NCP 本身、但不是 RF 内核。  

    Wi-SUN 堆栈(MAC 层处理无线电驱动程序)不受支持、在应用层独立关闭射频内核。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些测试,似乎在调用 nanostack_wisunInterface_bringup()之前应用了 cfg_props 结构中的更改。 我可以复制我们想要的行为、方法是将这些值存储在 ext 闪存上、并在器件复位后调用该函数之前将它们加载到 RF 结构中。但是您知道怎么做呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、这实际上是我自己使用的方法。 我个人不知道更好的方法。

    此致、

    亚瑟