This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:无 PA 的单极天线连接

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1327289/cc1311p3-monopolo-antenna-connection-without-pa

器件型号:CC1311P3
主题中讨论的其他器件: CC1311R3

您好 TI

我正在根据 CC1311P3进行设计、这样我就不会使用 PA。

在这种情况下、以 launchap 为参考、是否可以在下图所示的位置连接单极天线(消除 C36、U12、...)?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议保留直流阻断电容器(C36)并在此元件之后连接天线。 U12可以移除。
    如果您只使用低于1GHz 的端口、您还可以查看 CC1311R3、它没有20dBm PA。 CC1311P3 LaunchPad 可用作设计的参考。