This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:适用于15.4 stack 的范围扩展器解决方案

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1325190/cc1312r-range-extender-solution-for-15-4-stack

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310Wi-SUN

大家好!

我们正在使用采用15.4堆栈的 CC1310和 CC1312。 正在大规模生产、我们的应用是 sensor2gateway 物联网解决方案。 目前工作在50k 速度模式。

问题:
在某些安装中、我们会在室内面临覆盖范围问题。 根源原始结构回到建筑布局(墙壁的数量和类型)。 为此、我们要向系统添加范围扩展器器件。 知道是点对点传输有没有任何解决方案这?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    正如您提到的、这确实是一个星形网络。 我们不支持中继器、

    我们提供了支持多跃点的 Sub1Ghz 网状解决方案。 利用我们的 TI Wi-SUN FAN 堆栈、您可以实现这一点。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ADg-OA1lkmNpV7sMfCNnZA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    尽管官方没有这方面的示例、但我还是看到了一些 E2E 文章、其中介绍了为实现路由器功能所做的努力。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/757544/cc1310-my-plan-to-add-router-functionality-to-the-ti-15-4-stack

    您可以对其进行研究、并尝试实现相同的功能。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! 实际上、我们确实使用电池运行大多数传感器器件、并且使用寿命已经很有限。 从而避免网状网络、转而寻求线路供电型智能中继器。 可以在特定的软件上运行、但是我们的电池驱动节点通常处于睡眠模式并且无助于网状网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有线路供电设备、请检查我提到的另一个主题。 我们没有针对15.4堆栈示例的路由器支持、但您可以随意尝试该主题中的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid:另一个注意事项是可用的 LRM 实施星形拓扑

    https://www.ti.com/lit/an/swra642/swra642.pdf

    此配置是否与我们使用的最新15.4兼容? 这可能是潜在路由器的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    15.4堆栈支持5kbps Simplelink 远距离模式。 如果5kbps 数据速率对于您的应用来说足够了。 这可能是一个解决方案。 目前、我们不支持其他 Simplelink 远距离 PHY。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sid! 非常乐于助人!

    在一个单一的环境中、我们的理解是不可能同时运行5k 和50k 模式。 问题:我们可以在运行时切换模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    很遗憾、无法在运行时切换 PHY。 它绝对是一个编译时选项。

    此致、
    SID