This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:BeaglePlay 板上的 TI-wisunfantund wi-sun 网络

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1322882/cc1352p7-ti-wisunfantund-wi-sun-networking-on-beagleplay-board

器件型号:CC1352P7

我正在尝试让 ti-wisunfantund 堆栈在 beagleplay 开发板上运行。 我一直按照此主题中的说明操作: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1240525/faq-cc1352p7-is-ti-wisunfantund-working-with-the-newly-released-beagleplay-yes?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

我已使用 ns_br 固件成功刷写了 NCP、它看起来正常工作。 ns_node 的问题已经出现。 我已成功编译并烧录了 NCP。 我可以通过 wtw 启用接口、但我无法启用堆栈。 当我尝试使用 set stack:up true 时、收到以下错误:

设置失败、错误为15335225。 NCP 特定错误代码

错误1533425 (0xEA001)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、在设置 stack:up 之前、您是否也使用 sudo wdovtl set interface:up true 来设置该界面?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在启用堆栈之前已经完成了该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否提供 有关此问题的任何其他故障排除信息? ns_br 示例似乎可以正常运行、但我仍然停留在设置 ns_node 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 NCP 与接口同时启动堆栈、这会引起一些问题。 我的调试功能有限、但使用板载 LED、我可以看到 NcpBase:HandlePropertySet (void)被调用时、我认为它不应该。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    很难知道此时会出现什么问题、但您确实应该在调用 wfantund 和接口设置之间等待一段时间。 现在、看起来这些步骤之间没有延迟。

    如果您有更多的日志、我可以查看它们。

    但现在、我想知道、您是否设置了 ns_br 来自动启动界面? https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1183327/cc1312r7-wi-sun-autostart-bringing-the-network-interface-up-for-embedded-gateways?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC1312R7

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 以下是完整的日志。 在这次运行中,我启动了 wfigntl ,获得了状态,设置 interface : up true,等待了一分钟左右,并设置 stack : up true. 结果与以前相同。

    wfantund[1326]: Starting wfantund 0.08.00d (Feb 13 2024 23:51:12) . . .
    wfantund[1326]:         BUILD_VERSION = 6e0b12f-dirty
    wfantund[1326]: Configuration file "/etc/wpantund.conf" read.
    wfantund[1326]: set-config-param: "Daemon:SyslogMask" set succeded
    wfantund[1326]: Stat (autolog): Tx: 0 packets (0 udp, 0 tcp, 0 icmp6) -- 0 bytes
    wfantund[1326]: Stat (autolog): Tx history is empty
    wfantund[1326]: Stat (autolog):
    wfantund[1326]: Stat (autolog): Rx: 0 packets (0 udp, 0 tcp, 0 icmp6) -- 0 bytes
    wfantund[1326]: Stat (autolog): Rx history is empty
    wfantund[1326]: Stat (autolog):
    wfantund[1326]: Stat (autolog): NCP state history is empty.
    wfantund[1326]: Stat (autolog):
    wfantund[1326]: Stat (autolog):
    wfantund[1326]: Setting baud rate to 115200
    wfantund[1326]: Opening tun interface socket with name "wfan0"
    wfantund[1326]: Getting DBus connection
    wfantund[1326]: Registering DBus connection
    wfantund[1326]: Requesting DBus connection name com.nestlabs.WPANTunnelDriver
    wfantund[1326]: Ready. Using DBUS bus ":1.48"
    wfantund[1326]: Running as root without dropping privileges!
    wfantund[1326]: Initializing NCP
    wfantund[1326]: Removing all NCP originated addresses
    wfantund[1326]: NCP is now BUSY.
    wfantund[1326]: [->NCP] (1) PROP_VALUE_GET(PROTOCOL_VERSION)
    wfantund[1326]: [->NCP] (2) PROP_VALUE_GET(NET_STACK_UP)
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(PROTOCOL_VERSION) [57692D53554E4641...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 1
    wfantund[1326]: [NCP->] (2) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: State change: "uninitialized" -> "offline"
    wfantund[1326]: [->NCP] (3) PROP_VALUE_GET(PROTOCOL_VERSION)
    wfantund[1326]: [->NCP] (4) PROP_VALUE_GET(NCP_VERSION)
    wfantund[1326]: [NCP->] (3) PROP_VALUE_IS(PROTOCOL_VERSION) [57692D53554E4641...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 1
    wfantund[1326]: [->NCP] (5) PROP_VALUE_GET(INTERFACE_TYPE)
    wfantund[1326]: [->NCP] (6) PROP_VALUE_GET(HWADDR)
    wfantund[1326]: [->NCP] (7) PROP_VALUE_GET(PHY_CCA_THRESHOLD)
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(NCP_VERSION) [5449574953554E46...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 2
    wfantund[1326]: NCP is running "TIWISUNFAN/1.0.2; RELEASE; Feb 14 2024 15:33:00"
    wfantund[1326]: Driver is running "0.08.00d (/6e0b12f-dirty; Feb 13 2024 23:51:12)"
    wfantund[1326]: [->NCP] (8) PROP_VALUE_GET(PHY_TX_POWER)
    wfantund[1326]: [->NCP] (9) PROP_VALUE_GET(PHY_REGION)
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(INTERFACE_TYPE) [04]
    wfantund[1326]: KEY ID: 3
    wfantund[1326]: [->NCP] (10) PROP_VALUE_GET(PHY_MODE_ID)
    wfantund[1326]: [->NCP] (11) PROP_VALUE_GET(UNICAST_CHANNEL_LIST)
    wfantund[1326]: [->NCP] (12) PROP_VALUE_GET(BROADCAST_CHANNEL_LIST)
    wfantund[1326]: [->NCP] (13) PROP_VALUE_GET(ASYNC_CHANNEL_LIST)
    wfantund[1326]: [->NCP] (14) PROP_VALUE_GET(CH_SPACING)
    wfantund[1326]: [->NCP] (15) PROP_VALUE_GET(CHO_CENTER_FREQ)
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(NCP_VERSION) [5449574953554E46...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 2
    wfantund[1326]: [->NCP] (1) PROP_VALUE_GET(MAC_15_4_PANID)
    wfantund[1326]: [->NCP] (2) PROP_VALUE_GET(UNKNOWN)
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(INTERFACE_TYPE) [04]
    wfantund[1326]: KEY ID: 3
    wfantund[1326]: [->NCP] (3) PROP_VALUE_GET(UNKNOWN)
    wfantund[1326]: [->NCP] (4) PROP_VALUE_GET(UNKNOWN)
    wfantund[1326]: [->NCP] (5) PROP_VALUE_GET(UNKNOWN)
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(HWADDR) [00124B0029C2D191]
    wfantund[1326]: KEY ID: 8
    wfantund[1326]: NCP Status: MACHardwareAddr:   00:12:4B:00:29:C2:D1:91
    wfantund[1326]: [->NCP] (6) PROP_VALUE_GET(UNKNOWN)
    wfantund[1326]: [->NCP] (7) PROP_VALUE_GET(UNKNOWN)
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(PHY_CCA_THRESHOLD) [C4]
    wfantund[1326]: KEY ID: 36
    wfantund[1326]: [->NCP] (8) PROP_VALUE_GET(NET_IF_UP)
    wfantund[1326]: [->NCP] (9) PROP_VALUE_GET(NET_STACK_UP)
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(PHY_TX_POWER) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 37
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Tx power 0
    wfantund[1326]: [->NCP] (10) PROP_VALUE_GET(NET_ROLE)
    wfantund[1326]: [->NCP] (11) PROP_VALUE_GET(NET_NETWORK_NAME)
    wfantund[1326]: Resetting interface(s). . .
    wfantund[1326]: Resetting interface wfan0. . .
    wfantund[1326]: Removing all address/prefix/route entries
    wfantund[1326]: Finished initializing NCP
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "NCP:State"
    wfantund[1326]: DBus Sending Interface Added Signal for wfan0
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(PHY_REGION) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 80
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(PHY_MODE_ID) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 81
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(UNICAST_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 82
    wfantund[1326]: [NCP->] (12) PROP_VALUE_IS(BROADCAST_CHANNEL_LIST) [0000000000000000...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 83
    wfantund[1326]: [NCP->] (13) PROP_VALUE_IS(ASYNC_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 84
    wfantund[1326]: [NCP->]: Frame CRC Mismatch: Calc:0xABBF != Frame:0x00C8, Garbage on line?
    wfantund[1326]: [NCP->]: Garbage is not ASCII ([0]=142)
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(HWADDR) [00124B0029C2D191]
    wfantund[1326]: KEY ID: 8
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(PHY_CCA_THRESHOLD) [C4]
    wfantund[1326]: KEY ID: 36
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(PHY_TX_POWER) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 37
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Tx power 0
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(PHY_REGION) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 80
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(PHY_MODE_ID) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 81
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(UNICAST_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 82
    wfantund[1326]: [NCP->] (12) PROP_VALUE_IS(BROADCAST_CHANNEL_LIST) [0000000000000000...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 83
    wfantund[1326]: [NCP->] (13) PROP_VALUE_IS(ASYNC_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 84
    wfantund[1326]: [NCP->]: Frame CRC Mismatch: Calc:0xABBF != Frame:0x00C8, Garbage on line?
    wfantund[1326]: [NCP->]: Garbage is not ASCII ([0]=142)
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(HWADDR) [00124B0029C2D191]
    wfantund[1326]: KEY ID: 8
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(PHY_CCA_THRESHOLD) [C4]
    wfantund[1326]: KEY ID: 36
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(PHY_TX_POWER) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 37
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Tx power 0
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(PHY_REGION) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 80
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(PHY_MODE_ID) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 81
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(UNICAST_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 82
    wfantund[1326]: [NCP->] (12) PROP_VALUE_IS(BROADCAST_CHANNEL_LIST) [0000000000000000...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 83
    wfantund[1326]: [NCP->] (13) PROP_VALUE_IS(ASYNC_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 84
    wfantund[1326]: [NCP->]: Frame CRC Mismatch: Calc:0xABBF != Frame:0x00C8, Garbage on line?
    wfantund[1326]: [NCP->]: Garbage is not ASCII ([0]=142)
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(HWADDR) [00124B0029C2D191]
    wfantund[1326]: KEY ID: 8
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(PHY_CCA_THRESHOLD) [C4]
    wfantund[1326]: KEY ID: 36
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(PHY_TX_POWER) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 37
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Tx power 0
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(PHY_REGION) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 80
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(PHY_MODE_ID) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 81
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(UNICAST_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 82
    wfantund[1326]: [NCP->] (12) PROP_VALUE_IS(BROADCAST_CHANNEL_LIST) [0000000000000000...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 83
    wfantund[1326]: [NCP->] (13) PROP_VALUE_IS(ASYNC_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 84
    wfantund[1326]: [NCP->]: Frame CRC Mismatch: Calc:0xABBF != Frame:0x00C8, Garbage on line?
    wfantund[1326]: [NCP->]: Garbage is not ASCII ([0]=142)
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(HWADDR) [00124B0029C2D191]
    wfantund[1326]: KEY ID: 8
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(PHY_CCA_THRESHOLD) [C4]
    wfantund[1326]: KEY ID: 36
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(PHY_TX_POWER) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 37
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Tx power 0
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(PHY_REGION) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 80
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(PHY_MODE_ID) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 81
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(UNICAST_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 82
    wfantund[1326]: [NCP->] (12) PROP_VALUE_IS(BROADCAST_CHANNEL_LIST) [0000000000000000...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 83
    wfantund[1326]: [NCP->] (13) PROP_VALUE_IS(ASYNC_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 84
    wfantund[1326]: [NCP->]: Frame CRC Mismatch: Calc:0xABBF != Frame:0x00C8, Garbage on line?
    wfantund[1326]: [NCP->]: Garbage is not ASCII ([0]=142)
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(HWADDR) [00124B0029C2D191]
    wfantund[1326]: KEY ID: 8
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(PHY_CCA_THRESHOLD) [C4]
    wfantund[1326]: KEY ID: 36
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(PHY_TX_POWER) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 37
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Tx power 0
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(PHY_REGION) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 80
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(PHY_MODE_ID) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 81
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(UNICAST_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 82
    wfantund[1326]: [NCP->] (12) PROP_VALUE_IS(BROADCAST_CHANNEL_LIST) [0000000000000000...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 83
    wfantund[1326]: [NCP->] (13) PROP_VALUE_IS(ASYNC_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 84
    wfantund[1326]: [NCP->]: Frame CRC Mismatch: Calc:0xABBF != Frame:0x00C8, Garbage on line?
    wfantund[1326]: [NCP->]: Garbage is not ASCII ([0]=142)
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(HWADDR) [00124B0029C2D191]
    wfantund[1326]: KEY ID: 8
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(PHY_CCA_THRESHOLD) [C4]
    wfantund[1326]: KEY ID: 36
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(PHY_TX_POWER) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 37
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Tx power 0
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(PHY_REGION) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 80
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(PHY_MODE_ID) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 81
    wfantund[1326]: NCP is no longer busy, host sleep is permitted. (Was busy for 201ms)
    wfantund[1326]: DBusAPI:PropChanged: /com/nestlabs/WPANTunnelDriver/wfan0/Property/Daemon/ReadyForHostSleep - value: true
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(UNICAST_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 82
    wfantund[1326]: [NCP->] (12) PROP_VALUE_IS(BROADCAST_CHANNEL_LIST) [0000000000000000...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 83
    wfantund[1326]: [NCP->] (13) PROP_VALUE_IS(ASYNC_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 84
    wfantund[1326]: [NCP->]: Frame CRC Mismatch: Calc:0xABBF != Frame:0x00C8, Garbage on line?
    wfantund[1326]: [NCP->]: Garbage is not ASCII ([0]=142)
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(HWADDR) [00124B0029C2D191]
    wfantund[1326]: KEY ID: 8
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(PHY_CCA_THRESHOLD) [C4]
    wfantund[1326]: KEY ID: 36
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(PHY_TX_POWER) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 37
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Tx power 0
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(PHY_REGION) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 80
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(PHY_MODE_ID) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 81
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(UNICAST_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 82
    wfantund[1326]: [NCP->] (12) PROP_VALUE_IS(BROADCAST_CHANNEL_LIST) [0000000000000000...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 83
    wfantund[1326]: [NCP->] (13) PROP_VALUE_IS(ASYNC_CHANNEL_LIST) [FFFFFFFFFFFFFFFF...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 84
    wfantund[1326]: [NCP->]: Frame CRC Mismatch: Calc:0xABBF != Frame:0x00C8, Garbage on line?
    wfantund[1326]: [NCP->]: Garbage is not ASCII ([0]=142)
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(HWADDR) [00124B0029C2D191]
    wfantund[1326]: KEY ID: 8
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(MAC_15_4_PANID) [CDAB]
    wfantund[1326]: KEY ID: 54
    wfantund[1326]: [-NCP-]: PANID 0xABCD
    wfantund[1326]: DBusAPI:PropChanged: /com/nestlabs/WPANTunnelDriver/wfan0/Property/Network/PANID - value: 43981
    wfantund[1326]: [NCP->] (2) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [FF]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5462
    wfantund[1326]: [NCP->] (3) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5463
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00000000]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5464
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5465
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5466
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) []
    wfantund[1326]: KEY ID: 5467
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(NET_ROLE) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 67
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Net Role "NET_ROLE_CHILD" (1)
    wfantund[1326]: Node type change: "0 : Border Router" -> "sleepy-end-device"
    wfantund[1326]: DBusAPI:PropChanged: /com/nestlabs/WPANTunnelDriver/wfan0/Property/Network/NodeType - value: sleepy-end-device
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(NET_NETWORK_NAME) [57692D53554E204E...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 68
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Network name "Wi-SUN Network"
    wfantund[1326]: DBusAPI:PropChanged: /com/nestlabs/WPANTunnelDriver/wfan0/Property/Network/Name - value: Wi-SUN Network
    wfantund[1326]: [NCP->] (15) PROP_VALUE_IS(CHO_CENTER_FREQ) [8603C800]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5377
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(MAC_15_4_PANID) [CDAB]
    wfantund[1326]: KEY ID: 54
    wfantund[1326]: [-NCP-]: PANID 0xABCD
    wfantund[1326]: [NCP->] (2) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [FF]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5462
    wfantund[1326]: [NCP->] (3) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5463
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00000000]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5464
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5465
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5466
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) []
    wfantund[1326]: KEY ID: 5467
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(NET_ROLE) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 67
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Net Role "NET_ROLE_CHILD" (1)
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(NET_NETWORK_NAME) [57692D53554E204E...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 68
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Network name "Wi-SUN Network"
    wfantund[1326]: [NCP->] (15) PROP_VALUE_IS(CHO_CENTER_FREQ) [8603C800]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5377
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(MAC_15_4_PANID) [CDAB]
    wfantund[1326]: KEY ID: 54
    wfantund[1326]: [-NCP-]: PANID 0xABCD
    wfantund[1326]: [NCP->] (2) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [FF]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5462
    wfantund[1326]: [NCP->] (3) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5463
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00000000]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5464
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5465
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5466
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) []
    wfantund[1326]: KEY ID: 5467
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(NET_ROLE) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 67
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Net Role "NET_ROLE_CHILD" (1)
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(NET_NETWORK_NAME) [57692D53554E204E...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 68
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Network name "Wi-SUN Network"
    wfantund[1326]: [NCP->] (15) PROP_VALUE_IS(CHO_CENTER_FREQ) [8603C800]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5377
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(MAC_15_4_PANID) [CDAB]
    wfantund[1326]: KEY ID: 54
    wfantund[1326]: [-NCP-]: PANID 0xABCD
    wfantund[1326]: [NCP->] (2) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [FF]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5462
    wfantund[1326]: [NCP->] (3) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5463
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00000000]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5464
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5465
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5466
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) []
    wfantund[1326]: KEY ID: 5467
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(NET_ROLE) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 67
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Net Role "NET_ROLE_CHILD" (1)
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(NET_NETWORK_NAME) [57692D53554E204E...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 68
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Network name "Wi-SUN Network"
    wfantund[1326]: [NCP->] (15) PROP_VALUE_IS(CHO_CENTER_FREQ) [8603C800]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5377
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(MAC_15_4_PANID) [CDAB]
    wfantund[1326]: KEY ID: 54
    wfantund[1326]: [-NCP-]: PANID 0xABCD
    wfantund[1326]: [NCP->] (2) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [FF]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5462
    wfantund[1326]: [NCP->] (3) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5463
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00000000]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5464
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5465
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5466
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) []
    wfantund[1326]: KEY ID: 5467
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(NET_ROLE) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 67
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Net Role "NET_ROLE_CHILD" (1)
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(NET_NETWORK_NAME) [57692D53554E204E...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 68
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Network name "Wi-SUN Network"
    wfantund[1326]: [NCP->] (15) PROP_VALUE_IS(CHO_CENTER_FREQ) [8603C800]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5377
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(MAC_15_4_PANID) [CDAB]
    wfantund[1326]: KEY ID: 54
    wfantund[1326]: [-NCP-]: PANID 0xABCD
    wfantund[1326]: [NCP->] (2) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [FF]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5462
    wfantund[1326]: [NCP->] (3) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5463
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00000000]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5464
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5465
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5466
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) []
    wfantund[1326]: KEY ID: 5467
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(NET_ROLE) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 67
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Net Role "NET_ROLE_CHILD" (1)
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(NET_NETWORK_NAME) [57692D53554E204E...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 68
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Network name "Wi-SUN Network"
    wfantund[1326]: [NCP->] (15) PROP_VALUE_IS(CHO_CENTER_FREQ) [8603C800]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5377
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(MAC_15_4_PANID) [CDAB]
    wfantund[1326]: KEY ID: 54
    wfantund[1326]: [-NCP-]: PANID 0xABCD
    wfantund[1326]: [NCP->] (2) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [FF]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5462
    wfantund[1326]: [NCP->] (3) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5463
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00000000]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5464
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5465
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5466
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) []
    wfantund[1326]: KEY ID: 5467
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(NET_ROLE) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 67
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Net Role "NET_ROLE_CHILD" (1)
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(NET_NETWORK_NAME) [57692D53554E204E...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 68
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Network name "Wi-SUN Network"
    wfantund[1326]: [NCP->] (15) PROP_VALUE_IS(CHO_CENTER_FREQ) [8603C800]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5377
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(MAC_15_4_PANID) [CDAB]
    wfantund[1326]: KEY ID: 54
    wfantund[1326]: [-NCP-]: PANID 0xABCD
    wfantund[1326]: [NCP->] (2) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [FF]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5462
    wfantund[1326]: [NCP->] (3) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5463
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00000000]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5464
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5465
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5466
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) []
    wfantund[1326]: KEY ID: 5467
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(NET_ROLE) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 67
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Net Role "NET_ROLE_CHILD" (1)
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(NET_NETWORK_NAME) [57692D53554E204E...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 68
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Network name "Wi-SUN Network"
    wfantund[1326]: [NCP->] (15) PROP_VALUE_IS(CHO_CENTER_FREQ) [8603C800]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5377
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(MAC_15_4_PANID) [CDAB]
    wfantund[1326]: KEY ID: 54
    wfantund[1326]: [-NCP-]: PANID 0xABCD
    wfantund[1326]: [NCP->] (2) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [FF]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5462
    wfantund[1326]: [NCP->] (3) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5463
    wfantund[1326]: [NCP->] (4) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00000000]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5464
    wfantund[1326]: [NCP->] (5) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [02]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5465
    wfantund[1326]: [NCP->] (6) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 5466
    wfantund[1326]: [NCP->] (7) PROP_VALUE_IS(UNKNOWN) []
    wfantund[1326]: KEY ID: 5467
    wfantund[1326]: [NCP->] (8) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (9) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: [NCP->] (10) PROP_VALUE_IS(NET_ROLE) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 67
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Net Role "NET_ROLE_CHILD" (1)
    wfantund[1326]: [NCP->] (11) PROP_VALUE_IS(NET_NETWORK_NAME) [57692D53554E204E...]
    wfantund[1326]: KEY ID: 68
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Network name "Wi-SUN Network"
    wfantund[1326]: Inbound DBus message for INTERFACE "Status" from ":1.50"
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "NCP:State"
    wfantund[1326]: [->NCP] (12) NOOP
    wfantund[1326]: NCP is now BUSY.
    wfantund[1326]: DBusAPI:PropChanged: /com/nestlabs/WPANTunnelDriver/wfan0/Property/Daemon/ReadyForHostSleep - value: false
    wfantund[1326]: [NCP->] (12) PROP_VALUE_IS(LAST_STATUS) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 0
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Last status (OK, 0)
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "NCP:State"
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "Daemon:Enabled"
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "NCP:Version"
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "POSIXApp:RCPVersion:Cached"
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "Daemon:Version"
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "Config:NCP:DriverName"
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "NCP:HardwareAddress"
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "Network:NodeType"
    wfantund[1326]: property_get_value: key: "Network:PANID"
    wfantund[1326]: NCP is no longer busy, host sleep is permitted. (Was busy for 206ms)wfantund[1326]: DBusAPI:PropChanged: /com/nestlabs/WPANTunnelDriver/wfan0/Property/Daemon/ReadyForHostSleep - value: true
    wfantund[1326]: Inbound DBus message for INTERFACE "PropSet" from ":1.50"
    wfantund[1326]: property_set_value: key: "interface:up"
    wfantund[1326]: [->NCP] (13) PROP_VALUE_SET(NET_IF_UP) [01]
    wfantund[1326]: NCP is now BUSY.
    wfantund[1326]: DBusAPI:PropChanged: /com/nestlabs/WPANTunnelDriver/wfan0/Property/Daemon/ReadyForHostSleep - value: false
    wfantund[1326]: [NCP->] (13) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is up
    wfantund[1326]: [->NCP] (14) PROP_VALUE_SET(NET_STACK_UP) [01]
    wfantund[1326]: [NCP->] (14) PROP_VALUE_IS(NET_STACK_UP) [00]
    wfantund[1326]: KEY ID: 66
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Stack is not up
    wfantund[1326]: Sending DBus response for "PropSet" to ":1.50"
    wfantund[1326]: NCP is no longer busy, host sleep is permitted. (Was busy for 209ms)wfantund[1326]: DBusAPI:PropChanged: /com/nestlabs/WPANTunnelDriver/wfan0/Property/Daemon/ReadyForHostSleep - value: true
    wfantund[1326]: Inbound DBus message for INTERFACE "PropSet" from ":1.50"
    wfantund[1326]: property_set_value: key: "stack:up"
    wfantund[1326]: [->NCP] (15) PROP_VALUE_SET(NET_IF_UP) [01]
    wfantund[1326]: NCP is now BUSY.
    wfantund[1326]: DBusAPI:PropChanged: /com/nestlabs/WPANTunnelDriver/wfan0/Property/Daemon/ReadyForHostSleep - value: false
    wfantund[1326]: [NCP->] (15) PROP_VALUE_IS(NET_IF_UP) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 65
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Interface is up
    wfantund[1326]: [->NCP] (1) PROP_VALUE_SET(NET_STACK_UP) [01]
    wfantund[1326]: [NCP->] (1) PROP_VALUE_IS(LAST_STATUS) [01]
    wfantund[1326]: KEY ID: 0
    wfantund[1326]: [-NCP-]: Last status (FAILURE, 1)
    wfantund[1326]: SpinelNCPTaskSendCommand.cpp:351: Requirement Failed ((mRetVal) == 0)
    wfantund[1326]: SendCommand task encountered an error: 15335425 (0x00EA0001)
    wfantund[1326]: Sending DBus response for "PropSet" to ":1.50"
    wfantund[1326]: NCP is no longer busy, host sleep is permitted. (Was busy for 207ms)wfantund[1326]: DBusAPI:PropChanged: /com/nestlabs/WPANTunnelDriver/wfan0/Property/Daemon/ReadyForHostSleep - value: true

    未启用自动启动。 我尚未更改提供示例中的任何配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、我购买了 LP-CC1352P7-1开发板、但 ns_node 示例似乎只有在我使用 py-spinel 时才起作用。 接口和堆栈正常运行、并且连接电路板。 不过、它不适用于 wfantund。 我遇到的问题与我已经介绍过的问题相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我已经注意到、这实际上是一个已知错误。

    您应该执行以下操作:

    当前权变措施解决方案:

    1. 将以下补丁应用于 ns_node 项目(/source/ti/ti_wisunfan/apps/udp_nanostack_mesh_tirf/application.c)的 application.c:
      diff --git a/source/ti/ti_wisunfan/apps/udp_nanostack_mesh_tirf/application.c b/source/ti/ti_wisunfan/apps/udp_nanostack_mesh_tirf/application.c
      index 9ea7d79c..79e0c3ad 100644
      --- a/source/ti/ti_wisunfan/apps/udp_nanostack_mesh_tirf/application.c
      +++ b/source/ti/ti_wisunfan/apps/udp_nanostack_mesh_tirf/application.c
      @@ -1628,12 +1628,21 @@ otError nanostack_net_if_up(void)
       /*!
        * Check if the node joined the network or not on starting
        * the connection to network
      - * return value: true if connected, false if not or in the
      - * process of connecting
      + * return value: true if connected or connecting, false if not started
        */
       bool is_net_stack_up(void)
       {
      -    return(connectedFlg);
      +    protocol_interface_info_entry_t *cur;
      +    cur = protocol_stack_interface_info_get(IF_6LoWPAN);
      +    if (!cur) {
      +        return false;
      +    }
      +
      +    if(ER_IDLE != cur->nwk_bootstrap_state)
      +    {
      +        return true;
      +    }
      +    return false;
       }


    2. 闪存 BR 和 RN 器件。 将它们连接到两台不同的 PC 或 VM (两个接口都位于同一主机上时出现网络接口问题)。
    3. 在 BR 和 RN 上照常启动 wfantund 和 wtovtl。
    4. 按照 wfantund 自述文件中的规定正常启动 BR。
    5. 按如下方式启动 RN:
      1. 开始 wfantund 和 wftl
      2. 在 wdovtl 中,只运行 set interface:up true。
      3. 等待设备加入。 您可以通过检查 BR 上的 get connecteddevices 属性来验证这一点。
      4. 运行 Set stack:向上 true
    6. 现在,您应该能够从 BR 和 RN 端 ping。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎解决了这个问题、谢谢!