您好!
CC1352P7支持2.4GHz IEEE 802.15.4协议下的 QPSK 模式。 我们如何将 QPSK 调制用于2.4GHz 的专有协议?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
OQPSK 模式是否也可用于"Proprietery 模式"?
例如、在 CC1352P7中、在专有模式下、2.4GHz 频段下的最大数据速率是使用 MSK 时的250kbps。 我对使用 OQPSK 或 类似的调制方案感兴趣、采用干扰模式并实现500kbps 或更高的数据速率。 尽管 Smart RF Studio 7默认不支持该功能、但 请告诉我是否有办法实现?
谢谢!
尊敬的 Shrikanta:
遗憾的是、IEEE 802.15.14 OQPSK 不能在专有模式下使用。
基于您的主要目标是在专有模式@ 2.4GHz 下实现500kbps 或更高的数据速率、我建议将其中一个 BLE PHY 与 Tx 和 Rx 专有命令配合使用。 SmartRF Studio 不支持此功能、但可以使用 SDK 中的 rfDiagnostics 示例进行测试。
针对目标 Tx 和 Rx 的命令为 CMD_PROP_TX 和 CMD_PROP_RX。 使用 BLE PHY 的 CMD_BLE5_RADIO_SETUP 完成无线电设置。
如果您需要 rfDiagnostics 中的任何指导、请告诉我。
尊敬的 Shrikanta:
另请参阅以下相关主题、作为 Diego 建议的附加参考: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234369/cc1352p-proprietary-500-kbps-and-higher-at-2-4-ghz/4668729#4668729
此致、
扎克