This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:专有协议的 QPSK 调制

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1325711/cc1352p7-qpsk-modulation-for-proprietary-protocol

器件型号:CC1352P7

您好!

CC1352P7支持2.4GHz IEEE 802.15.4协议下的 QPSK 模式。 我们如何将 QPSK 调制用于2.4GHz 的专有协议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想评估 IEEE 802.15.4 OQPSK Phy、则可以使用 Smart RF Studio 7用于:SMARTRFTM-STUDIO-7  

    安装 SmartRF Studio 7后、将 LaunchPad 连接到计算机并打开软件。

    您将在器件选项列表中找到 CC1352P7器件:

    双击它并在弹出的消息框中选择 IEEE 802.15.4模式:

    在打开的新窗口中、您将找到 PHY:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OQPSK 模式是否也可用于"Proprietery 模式"?

    例如、在 CC1352P7中、在专有模式下、2.4GHz 频段下的最大数据速率是使用 MSK 时的250kbps。  我对使用 OQPSK 或 类似的调制方案感兴趣、采用干扰模式并实现500kbps 或更高的数据速率。 尽管   Smart RF Studio 7默认不支持该功能、但 请告诉我是否有办法实现?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikanta:

    遗憾的是、IEEE 802.15.14 OQPSK 不能在专有模式下使用。

    基于您的主要目标是在专有模式@ 2.4GHz 下实现500kbps 或更高的数据速率、我建议将其中一个 BLE PHY 与 Tx 和 Rx 专有命令配合使用。 SmartRF Studio 不支持此功能、但可以使用 SDK 中的 rfDiagnostics 示例进行测试。

    针对目标 Tx 和 Rx 的命令为 CMD_PROP_TX 和 CMD_PROP_RX。 使用 BLE PHY 的 CMD_BLE5_RADIO_SETUP 完成无线电设置。

    如果您需要 rfDiagnostics 中的任何指导、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrikanta:

    另请参阅以下相关主题、作为 Diego 建议的附加参考: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1234369/cc1352p-proprietary-500-kbps-and-higher-at-2-4-ghz/4668729#4668729

    此致、

    扎克