This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 UART ()处于阻止模式,系统是否将进入待机睡眠模式,程序等待 Uart_Write 传输完成时

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1326108/cc1310-cc1310-uart_write-in-blockmode-whether-the-system-will-into-standysleep-mode-when-program-wait-uart-transfer-completion

器件型号:CC1310

/*
*=================================================== POWER ===================================
*/
#包含
#包含

CONST PowerCC26XX_Config PowerCC26XX_CONFIG ={
.policyInitFxn = NULL、
.polyFxn =&PowerCC26XX_STANDBYPolicy、
.calibrateFxn =&PowerCC26XX_CALIBRATE、
.enablePolicy = true、
.calibrateRCOSC_LF =真、
.calibrateRCOSC_HF =真、
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CC1310处于待机模式时、串行电源域会关闭、因此无法使用 UART。 请参阅 TRM 中的表6-5。

    Siri