Other Parts Discussed in Thread: CC1190, SYSCONFIG, CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190、 SysConfig、 Wi-SUN、CC1310
大家好!
我们目前正在集成 WISUN 堆栈,并将最新的简易链接 SDK 和 CC1352作为 RN 和 BR。
关于这一点、我有几个技术性问题。 您能说明一下或暗示一下吗?
- SDK 是否支持邻居发现? 具体来说、如果两个路由器节点(RN)在没有任何边界路由器(BR)的情况下启动、它们之间是否可以进行通信/检测? 我想知道是否有任何与此功能相关的 API 或事件。
- 是否有任何 WISUN 射频网络仿真/GUI 工具可用? (我看到一些文档提到 MAC 与 cooja 仿真器的集成、我们可以使用它吗? 是否有相同的参考/指南?
- 我们将 CC1190与 SubGHZ 端口集成(不与20dBm 线路集成)、以在 EU 频带上实现27dbm 增益。 我想知道这方面与最新 SDK 相关的步骤/集成方法/参考。 (为了实现最佳的结果/性能、合适的增益将是理想的/近似的? (假设硬件良好、射频路径中的50欧姆阻抗一直匹配、电源电压为3.3V 到 PA)。
- 是否可以使用 RF studio 测量高增益(27dbm)?
- 在 SysConfig 中、对于对讲机配置菜单、我看到"操作模式类"和 "信道计划 ID"、但我无法获取其详细信息/含义。 您能否为此提供一些参考资料?
- 您能否提供有关信道掩码或从计划中删除信道的帮助? (例如、下面的配置显示了总共35个信道)、但最后2个信道我想删除、那么我可以如何简单地做到这一点、我可以使用单播信 道掩码和异步信道掩码并取消选择最后两个信道吗?
- PHY 模式 ID:5、(调制索引0.5150kbps)
- 操作模式 ID:- 3
- 操作模式类别:- 2
- 信道计划 ID:- 33
- Total channel :- 35 (但这里我想使用前33名,最后两名我想删除)
- 请建议一些工具或方法来扫描通道上的噪声。
- 对于 CoAP 应用、如何在每次调用中确定它可以传输/接收的最大字节数?我想知道 TI 是否有关于数据分段、有效载荷很高时重新组装的示例?
- 我还想知道 TI 是否具有用于较小数据压缩的任何参考/示例? (例如、如果数据始终小于200字节)。 可能是基于词典、也可能采用任何能够在 CC13xx 上正常运行的算法?
- TI 有没有关于 CC13xx MCU 的 DLMS 客户端支持的发展蓝图? (或者可能较小/eDLMS 客户端)?
请告诉我、回答上述问题是否需要其他详细信息。
谢谢。
TheMat