This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:无法连接到 CC1101、根据 https://www.ti.com/lit/an/swra566/swra566.pdf

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1327705/cc1310-cannot-connect-to-cc1101-according-to-https-www-ti-com-lit-an-swra566-swra566-pdf

器件型号:CC1310

第一个使用 www.ti.com/.../swra566.pdf 推荐设置,手动修改落后的参数卡在 runcmd 函数上 ,原因是什么? (SDK 4.2版本)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚您想要做什么、什么不起作用?

    您正在展示 Studio 中的10kbps 设置、同时您指的是位重复补丁、那么您要尝试使用的数据速率和设置是多少?

    Siri