This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:32KHz 外部晶振。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1327422/launchxl-cc1352p-32-khz-external-crystal

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我使用 cc1352P1 launchpad、运行基于 SDK 7.10.02.23和 IAR 9.32.1的应用。

当 LF 时钟源在 SysConfig 中设置为 LF XOSC 时、我们看到巨大的信号容差。

通过使用 RTC XOSC LF 补偿、信号根本消失。

请协助完成 LF XOSC 配置并向我发送一个代码示例。

在本例中、我们在 DIO_16上输出此信号并使用以下函数:

IOCPortConfigureSet (OUT_32kHz_PERMANENT、IOC_PORT_AON_CLK32K、IOC_STD_OUTPUT);
AONIOC32kHzOutputEnable();   

谢谢。

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan、您好

    您不必更改任何设置或任何内容。

    您能否说明您是如何测量的(您使用什么仪器)、以及巨大公差意味着什么?

    与此同时、我将请射频/硬件团队的一些人在实验室中进行一些测量、看看他们测量的是什么。

    Br

    Siri