This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:预编程的 MAC 地址

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1327560/cc1352r-pre-programmed-mac-addresses

器件型号:CC1352R

大家好。

我在数据表中看到、 CC1352R 在闪存的出厂配置(FCFG)部分具有2个 MAC 地址寄存器。

MAC_15_4

MAC_BLE

MAC_15_4表示它已进行预编程。 MAC_BLE 不会具体说明它是否已进行预编程。

有人能告诉我、 CC1352R1F3RGZR 是来自 TI、它具有针对 MAC_15_4和 MAC_BLE 预先编程的 TI MAC 地址、还是这些寄存器只是针对终端用户编程其自己 MAC 地址的占位符?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TRM

    "

    11.3出厂配置(FCFG) TI 生产测试为每个器件对 FCFG 进行编程。 FCFG 包含特定于器件的修整值和配置。 大多数 TRIM 值由 TI 引导代码、射频内核、ROM 代码使用或由 TI 软件自动提供。

    FCFG 中一些更有用的字段是:

    •mac_15_4_n 字段、它们给出了芯片组的预编程 IEEE 地址

    •MAC_BLE_n 字段、它们为芯片组的蓝牙低耗能地址

    "