This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:使用 CC1101在一个 IC 中实现双频收发器(433M &868MHz)

Guru**** 2534940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1322538/cc1101-q1-implement-dual-frequency-transceiver-433m-868mhz-in-one-ic-using-cc1101

器件型号:CC1101-Q1
主题中讨论的其他器件:CC1101

虽然 CC1101数据表为各个频带提供电路设计参考、但缺少双频电路的参考设计。

有什么办法可以做到这一点吗? 有什么建议或 经验可供学习? 提前表示高度赞赏。

BTW、我使用的模型是 CC1101QRHBRG4Q1   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一种基于  CC1101QRHBRG4Q1的解决方案。 在提出建议之前,请先指出此项目的机会规模。 或者、与您的 TI 联系人分享详细信息、以便我们提出最佳解决方案。

    此致、

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 关于涉及 CC1101QRHBRG4Q1的项目的机会大小、预期使用量约为60万件。 此图反映了包含此组件的解决方案的预期部署规模。

    根据这一使用估计、我很想探索能够有效满足这一需求水平的潜在解决方案。 如果您能根据此机会大小提供任何建议或建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CC1101、最佳选择是使用868 MHz 平衡-非平衡变压器;该平衡-非平衡变压器与 SPDT 开关对接。 在使用"A"开关选项时、应该有一个433 MHz LPF、而在 "B"开关选项上、应该有一个868 MHz LPF。 则这些信号应进入另一个 SPDT 开关、从而拥有通用射频端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只需要一个可以选择在多种频率下但使用不同 BOM 的 PCB、那么也可以始终使用 IPC: