This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:CC1310

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1328360/launchxl-cc1310-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310WMBUS

我想使用 CC1310收发器来实施 M-BUS、还想知道从器件侧发送到收集器的 M-BUS 帧。 此外、还展示了对相同值的响应。

我无法理解 stackforce 堆栈中无线 M-bus 的帧。 它与无线 M-BUS 的理论有所不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是有关在 CC1310上实施 wM-Bus 的应用手册:

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获取有关如何构建 wmbus 帧的信息、您需要购买此规范。 栅极驱动器。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 stackforce 为无线 m-bus 提供的 satck,但我收集的有关无线 m-bus 的信息与堆栈的 m-bus 帧不同。 我无法从堆栈了解 m-bus 帧的发展情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    stackforce 提供的 wmbus 兼容并支持 OMSv.4.1.2、如发行说明中所述。

    如果您需要堆栈支持、我建议您直接与 SF 联系。

    Br

    Siri