This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:SWRA123B 是否仍适用于 CC1310/CC13x2无线电?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1329673/cc1352p-does-swra123b-still-apply-to-cc1310-cc13x2-radios

器件型号:CC1352P

您好!

我偶然发现了 SWRA123B(标题:用于 FCC 15.247解决方案的 CC11xx 设置)。 我知道此应用手册是很久以前编写的、专为 CC111xx 无线电编写的。 仍然很好奇、相同的原则/编号是否也适用于更新的 CC13XX 无线电。  

SWRA123B 中还提到、通过外部 PA、以500kbps 等更高的数据速率传输功率可以高达18dBm。 现在、CC1352P 可以通过内置 PA 实现该功能。 TI 是否有 适用于 CC13XX 无线电的 SWRA123B 更新版本?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FCC 15.247的测试仍然有效。 对于数据速率大于500kbps 而不需要频率希望的情况、PSD 要求会限制最大输出功率、因此对于 CC1352P、该值将为18dBm。

    此致、

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的快速回复。 您能否确认50kbps 和200kbps 的最大输出功率? 两者均使用2-GFSK。 TI-15.4示例项目中似乎只有3个可用选项。 我对 SWRA123B 的解释是、200kbps 时为11dBm、50kbps 时为8或9dBm。

    此致!

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上有两种情况:FHSS 或 DSSS。  

    根据 FCC 15.247允许跳频、FHSS (我们的 NB Soln)或 DSSS (我们的 WB Soln):
    FHSS :跳频方案通常被称为跳频扩频。 要视为符合跳频系统要求、器件或系统必须满足以下要求:  
    1.信道载波频率必须至少间隔25kHz 或跳频信道的20dB 带宽、以较大者为准。  
    2.系统选用的信道跳频,跳频本身必须是假随机的。 平均而言、每个信道跳频必须同等使用。  
    3.接收器带宽应与发送器的带宽相匹配,并将跳同步。
    4.如果20dB 带宽小于250kHz、系统应至少使用50个信道。 在20秒的周期内、特定信道上的平均停留时间不应超过400ms。 如果20dB 带宽为250kHz 或更高、则系统应至少使用25个通道。 在10秒内、平均停留时间不应超过400ms。  
    5.跳频信道允许的最大20dB 带宽为500kHz。  
    6.对于采用至少50个信道的系统, 最大峰值传导输出功率输出为+30dBm (1 W)。 对于采用少于50个通道但至少25个通道的系统、最大输出功率为+24dBm (0.25W)。  
    7.如果使用的天线的方向增益超过6dBi ,则传导输出功率应减少 dB 的量,天线的方向增益超过6dBi。  
    8.在操作频带之外的任何100kHz 带宽中,功率应至少比包含所需功率最高级别的频带内的100kHz 带宽低20dB。  
    9.在 FCC 第15.205部分中定义的限制频段内的辐射谐波和杂散发射必须符合 FCC 第15.209部分中规定的辐射发射限制。
    DSSS :在数字调制方案的定义下,FCC 允许设备符合这些法规,而不必实现直接序列扩频,前提是满足以下要求:
    1.信号的最小6dB 带宽至少应为500kHz。  
    2.允许的最大峰值传导输出功率为+30dBm (1W)。 但是、在任何3kHz 频段内、从目标散热器传导到天线的功率频谱密度不应大于8dBm。  
    3.如果使用的天线的方向增益超过6dBi ,那么所描述的传导输出功率应减少以 dB 为单位,天线的方向增益超过6dBi。  
    4.在操作频带之外的任何100kHz 带宽中、功率应至少比包含所需功率最高级别的频带内的100kHz 带宽低20dB。  
    5.在 FCC 第15.205部分中定义的限制频段内的辐射谐波和杂散发射必须符合 FCC 第15.209部分中规定的辐射发射限制。 更多详细信息、请参阅第4.1.7和4.2.3节。
    直接序列展频适用于将发送器上的二进制数据与假随机位序列进行直接乘法、以生成根据千芯片/秒数据速率定义的传输数据流。 在接收器处、应用反向处理来恢复原始二进制数据流。 这个过程的效果是生成一个接近"随机"(或白噪声)的发射调制频谱。 由于随机噪声的功率频谱密度小于同一功率级别下相干信号的功率频谱密度、因此可以保持更高的发射功率级别、同时仍然符合 FCC 法规。 从上面可以看出、符合数字调制方案意味着宽带调制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢这么详细的解释,它一定已经花了你一段时间。 我们有一个基于 CC13-90的系统在 FH 模式下运行。 这个系统基本上运行良好,但有一些问题,我认为不会出现在 WB-DSSS 模式。 我偶然发现了过去的几个帖子、声称 WB-DSSS 很快就会在 TI-15.4堆栈中提供、但到目前为止尚未提供。

    我会提出另一个问题,让各位同事作出澄清。

    此致!

    ZL