This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:是否可以更改明智的网络 IPv6全局前缀?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1329650/cc1312r7-is-it-possible-to-change-the-wisun-network-ipv6-global-prefix

器件型号:CC1312R7

大家好。 我们希望从使用 pyspinel 或 wfantund 创建的 wisun 网络更改 IPv6全局前缀、因为它始终固定为"2020:abcd:0000:0000"。 有可能吗?

此致、

Maurício μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:  

    我看到如果你使用 ns_br_src 项目、在 ws_bbr_api.c 文件中、你会发现 static_dog_id_prefix 的值为2020abcd、你可以尝试修改地址。  

    但我还将与 Rnd 核实、是否有其他 API 或方法可以这样做。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauricio、没有其他 API。 您可以在此处修改前缀。  

    修改此阵列后、DHCP 服务器将使用此全局前缀启动、并使用其他前缀分配 IP 地址。  

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sid、您好、我试过、它起作用了。 谢谢!

    此致、

    Maurício μ A。