This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:为 CC1311/CCS12/SDKv7.10启用 RTOS 和系统分析器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1328983/cc1311r3-enable-rtos-and-system-analyzer-for-cc1311-ccs12-sdkv7-10

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好!

如何启用系统执行/RTOS 分析器/执行图? 我将使用 CCS12.5、CC1311R3 (在定制板上)和7.10 SDK。 该工程源自 Resource Explorer 中的"empty"工程。  

UIA 在以下产品下激活:

现在如何启用日志记录? 我只找到了旧的.cmd 文件和 SDK 版本等的文档。

您好  

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    遗憾的是、我们在 TI RTOS (或其他 RTOS)中不再支持执行图。

    如果您发布了所看到问题的详细信息、我可以帮助您对其进行调试。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    啊好的。 我没有具体的问题、但希望大致了解我的系统。 例如空闲/运行比率、以及一般谁在做什么大约多长时间。 执行图确实很适合。 是否有其他替代方案?  

    您好

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    如果您可以访问 EnergyTrace++(例如在 CC1312 LP 上)、则可以使用它来查看大量运行时信息:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/energy-trace/energy-trace.html#using-energytrace-instructions

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:  

    "好的,我有事儿。" 我是否正确阅读此文、ET ++仅适用于 CC13x2器件、但基本 ET 应该在 CC1311上工作?  

    您好  

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    Energytrace 是开发板上的组件、也称为 LaunchPad。 由于您使用的是 CC1311R3、因此我不确定您用于开发的是哪款 LaunchPad。 如果您的 Launchpad 具有能量跟踪功能、则可以查看 TI.com 工具页面。 在任何情况下、您都可以使用跳线对安装在不同 LaunchPad 或定制板上的器件使用一个 LaunchPad 中的 EnergyTrace。 我为您链接的指南中对此进行了说明。

    谢谢、

    M·H