大家好、
我想使用 CC1312打印连续数据。 但我无法获得我想要的结果。 总发送时间花费2.25ms (255字节)。 但每255字节 之后、TX 就会关闭。 重新开放时间大约为175us。
1) 1)这是 CC1312的 RX/TX 开关时间吗?
2) 2)如果是、我只能在发送模式下使用 CC1312吗? 我的意思是、我在下面分享的光谱图像清晰可见。
在下面的频谱图像中、发送的信号似乎在255字节末尾完全关闭 TX 链(-60dbm 是最低点)。 我唯一想到的是 CC1312的开关时间。
注:我永远不会在应用程序中使用 RECEIVE。
此致