This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:更宽的网络带宽

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1329161/cc1352p7-wisun-network-bandwidth

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: Wi-SUN

您好!

CC1352P7 作为 NCP 运行至 Linux 主机时的最大智慧网络带宽是多少? 我在测试中只能获得80kbit/s。 这是否是串行链路的限制?  我注意到这与115.2Kbaud 的数据速率很相似。 修改固件以使用 SPI 是否会提高该速度? 我还注意到、此80kbit/s 限制适用于通过节点的流量路由。 我本以为通过节点的通信路由不必通过串行链路、而是由 NCP 进行处理、无需使用 Linux 主机。

谢谢。

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    数据吞吐量将取决于您选择的 PHY。 您测试过速度最快的 PHY (300kbps)吗?

    如果您说的是一个 RN 与一个 BR 通信、将数据包背靠背发送、则 必须删除元数据(所有不同的标头等)。 但是 Wi-SUN 是一种异步协议、因此您可以在两者之间很短的停机时间内传输数据包流。

    正如您所说的、您可能正在串行线上遇到瓶颈。 对于 CC1352P7、我认为我们至少支持1兆波特、因此您应该能够将其提高。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以300kbps 的速率运行。 感谢您提供更多信息。